质量管理

1986年,HBM 成为第一家获得 ISO 9001 认证的德国公司, 从此,HBM 一直按照国际质量标准来开发产品。

如果你希望获得高质量的产品,HBM 可以提供保证和承诺。

1977年, HBM 成为德国第一家提供官方“DAkkS”(德国标定服务)的标定实验室。

HBM 提供的标定服务,可重复性符合 ISO 9001 标准。

1991年, HBM 测试实验室成为德国首家获得EMC和设备安全性认证的测试实验室。不仅可以测试本公司的产品,并且提供对外服务,包括进行CE认证。

1996年,HBM 获得 ISO 14001 环境管理系统认证。


符合环境规范

在公司创立初期, HBM 就认知到高质量的产品需要考虑外部环境带来的冲击。1996年,公司的努力终于得到相应的回报。获得ISO 14001 环境认证 (请阅读我们的资格与鉴定版块信息)。

欧共体的成立,带来相应法律法规的改变。我们的产品也因此进行了改进,并且符合这些新的法律法规。

同时,我们为了保护客户的利益。因此,多数情况下,我们最先考虑的是符合客户的需求,然后才是符合相关法律。


联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务