Simionato Simionato | HBM

PW22 称重传感器满足了厂商和认证机构的要求

将多头组合秤的称重速度提高一倍

2006 年, HBM 与 意大利配料,检重秤,多头组合秤制造商Simionato - 共同开发了 PW22 单点称重传感器。PW22 称重传感器是多头组合秤的最佳选择,能够将 操作速度加倍

专门设计用于多头组合秤

Simionato 对传感器的品质要求极高: “开始,PW22 传感器专门设计用于 RCW Simweight 多头组合秤。其在 精度,速度和热稳定方面完全达到了 OIML R60 称重传感器国际标准”, Francesco Renzulli - 计量部门负责人解释道。

然后,PW22 称重传感器满足的不仅仅是 Simionato 的要求和 OIML 国际标准。因为 OIML 国际标准 描述了 静态称重和自动称重系统 的标准。实际上,PW22 称重传感器已经获得了一家欧洲知名的实验室最严格的符合性认证。

PW22 用于动态称重

HBM PW22 称重传感器是一款极具竞争力的产品,提供比 OML R60 要求更高的性能。最小的检定分度为 0.5 g ,额定量程为 6 kg , 并带有认证的 12,000 个真实读数点。这种极高的灵敏性意味着多头组合秤可以识别 +/- 0.5 g 的误差

称重操作速度加倍

Simionato 研发部门还测试了 稳定时间 (读取速度和结果的稳定性), 其只有 竞争对手传感器 的一半。由于其 快读的读取速率, 配有 PW22 称重传感器的多头组合秤的速度比市场上的其他产品快一倍 - 这意味着在相同的时间内,操作多一倍。另外, 温度试验箱 测试非常重要,其符合 OIML R61-1 要求的 零点和增益漂移

更多的认证

已经通过了 PTB 认证, 并且在Simweight 多头组合秤和最新的 ATOM 产品系列设计过程中,PW22 还获得了 EUROTEST 和 CERMET 认证实验室 的认证。 并且 RCW 将马上获得 MID (测量设备条例) 认证。

客户

Simionato 包装系统公司

自1963年以来,Simionato 一直致力于开发和生产配料,检重秤和多头秤与立式包装机。 Simionato 为客户提供全功能的包装系统和解决方案。现在 Simionato 隶属于 HayssenSandiacre 集团, 能为客户提供更广泛的产品和服务。

详情见e: https://www.simionato.com/

HayssenSandiacre

HayssenSandiacre FFS 技术和服务 的全球市场领导者。. 其 VFFS 和 HFFS (垂直和水平成型充填封口) 设备在食品和工业领域享有盛誉 - 快速,全功能。 HayssenSandiacre 隶属于 Barry-Wehmiller 工业集团, 全球顶级自动化包装系统制造商。

详情见: https://www.hayssensandiacre.com