HBMhotline.com - 客户应用杂志

HBMhotline 工业测量 和 HBMhotline 称重技术 是 HBM 的客户应用杂志。其包括测量技术的产品新闻,应用,技术知识。

测量技术,数据采集和工业过程控制内容 可以在 HBMhotline 工业测量中获得,关于称重技术的内容可以在 HBMhotline 称重技术中找到

HBMhotline 工业测量

能源的未来 ... 测量技术是创新性的驱动

风力发电技术等新能源将在未来能源体系中占据重要的地位。提高风力发电厂的效率,测量技术和传感器技术能够发挥作用. 创新性的技术, 例如光学应变计就是一种新的解决方案。

然而还有其他学科,除了风力发电以外,对测试和检查的要求也日益增多

阅读 HBMhotline 工业测量杂志

HBMhotline 称重技术

食品工程的革命

最新一期的 HBMhotline 的主题是关于食品称重的创新科技 — 来自 HBM 的无菌称重传感器. 作为全球首款发布的无菌称重传感器,其具有高精度,高效等特点,非常适合用于无菌灌装设备,以及其他对于卫生要求高的应用。

本期 HBMhotline 包括多个应用案例,产品信息,以及无菌称重的历史渊源。.

阅读 HBMhotline 称重技术

你的应用在我们的杂志中

你是否使用 HBM 产品? 你是否希望你的应用刊登早我们杂志上? 请和我们联系 info@hbm.com