试验应力分析的应用报告
慕尼黑奥利匹克公园负载监控
现在的音乐会, 尤其是流行音乐, 正在变得越来越奢侈。相应地,艺术家使用的灯光和音响设备非常巨大和沉重。屋顶和照明结构都有一个负载限制,因此必须进行有效监控。 对于慕尼黑奥利匹克公园独特屋顶的监控对于工程师来说是一项重大的挑战。这个问题已经通过 HBM 的测量技术得到解决。
海上新纪录: 全球最快的帆船,采用QuantumX 进行测试
法国水手 Alain Thébault 建造了全球最快的帆船,为了实现自己的梦想, Thébault 采用了最尖端的技术,包括来自 HBM 专业的数据测试测量设备。了解 Hydroptère 团队为何使用 QuantumX 数据采集系统的原因。
铁路工程测量技术
在列车认证中,进行广泛的测试是必须的。其包括各种复杂的测试,例如,车轮和轨道之间的力大小,启动阶段的加速度以及运动部件之间的相对位移。欧洲 Dynotrain 研究项目正在调研何种程度的计算机仿真能够替代部分的测试。其目的是加快认证程序。DB Systemtechnik 位于德国 Minden 的驾驶技术部门正在使用 HBM 测量技术对模拟程序进行验证。
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
在西班牙巴塞罗那的 Politècnica de Catalunya 大学,采用 HBM 设备对钢筋混凝土梁进行应力测试.
此项测试已经进行了两年,其目的是为了使用碳纤维材料来加强钢筋混凝土梁的强度.
其使用的碳纤维薄板 (CFRP) 已经面试数年了. CFRP 特点是具有单向性,和环氧粘合剂一起使用,具有高模量半刚性结构。
实验室模拟了经常可能发生的多种断裂形式. 包括:...
DB Minden 使用 HBM 光学应变片进行最新的铁路车辆测试
在新型列车认证中,许多测试和检查被强制执行。包括车辆运行中车轮和轨道之间力的测量。德国 DB Systemtechnik 公司,一家独立测试认证机构采用来自 HBM 的光学应变片来获取测试结果。
测试条件
在车轮-轨道 接触力测试中,车轮和轨道之间的垂直力和侧向力都需要进行测量。轨道和车轮之间力将造成车轮和轴的变形,这可以通过应变片来获得并通过复杂的软件转变成力的测量值。传统的应变片一直用于此类测试。
安装极其困难
在 Minden...