空中索道的负载测试: 在高速状态下保持最高的安全性
自动耦合系统可以使空中索道可以在高速状态下运行. 但是这涉及到高动态负载.
高速状态下提高安全性: 新型的空中索道 – 如带有自动耦合系统的现代缆车 – 会提高经济效益. 但是,如何保证安全? 因为高速状况下会给缆车带来高动态负载.
特别是在座舱进入或离开站点或者是通过支撑塔时. 为确保安全性,在座舱上安装应变计进行试验应力分析是理想的方案. 这些测试不仅对于进行理论验证提供帮助,而且在安装时进行索道微调都是很有益处的.
采用应变计测试可以为索道的设计者提供最佳的解决方案,还可为工程师进行安装时提供帮助. 最终提高安全性和舒适性.
在意大利 Trento 省,空中索道技术实验室采用应变计进行了全面的负载测试.
意大利索道专家的测试分为以下几个阶段:
- 采用承载单元进行预先测试
- 在座舱上进一步负载测试
- 进行完整的动态测试,尤其在通过进入站点和通过支撑塔时