监控位于在塞维利亚的 El Giraldillo
El Giraldillo 是一个5米高的青铜雕塑重达2000公斤,其位于塞维利亚大教堂的塔楼的顶端. 这一98 米高的塔建于 1184 年, 是当时世界最高的塔.
1999 到 2005 年间, 一个监控系统安装在 El Giraldillo 下用于监控可能的结构损坏以便立即修复.
Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla (工程大学) 专家小组决定采用 MGCplus 放大器系统来监控雕像的机械改变.
同 HBM 共同合作, 多种传感器被安装并用来记录重要的雕像机械状态 (移动,机械应力,弯矩,扭矩和加速度).通过安装在风向标上的3个应变全桥进行测量弯矩和扭矩,并通过加速度计来分析结构的移动和桅杆倾斜长期趋势.

图 1: El Giraldillo 远程监控的测量链. 数据通过 WiFi™网络 传输到 Seville 大学
风速,风的方向,温度和空气湿度也同样需要测量, 以便和进行的机械测量进行对照. 防锈蚀传感器用于检测不同金属材料可能产生的化学反应.
所有的测量信号通过 MGCplus 放大器 评估并存储在一个 CP42 硬盘中, 其将通过 2.8-km WiFi 连接传输到大学里。
这个项目的成功是我们和 HBM 紧密合作的结果,其帮助我们进行传感器安装,配线以及放大器调试.