How to measure stress

从应变测试/应变测量中获益

测量产品的元件是产品成功的关键  - 无论是生产还是设计移动电话, 发动机还是飞机.

  • 保证产品的质量和安全
  • 更高的稳定性, 保证更长的服务寿命
  • 提高效率, 节省原材料 .

如何进行元件应变测试和应变测量?

应变测试和应变测量 可以测量元件的机械应变。机械应变产生的三个因素: 外部力,残余应力和热应力.

负载应变:来自外部的力加载到材料上,产生负载.

残余应力:材料的内部力,不牵涉任何外部力,引起残余应力. 残余应力可以产生变化,例如:铸造元件的冷却,锻造或焊接.

热应力: 热应力发生在有不同热膨胀系数的部件组成的系统中,由于不均匀加热,产生热膨胀,会导致热应力增加.

对于 强度分析, 机械应力必须考虑. 残余应力热应力以同样的方法影响材料强度

依据不同绝对值和符号, 可能降低产品的负载能力.

什么是胡克定律 ?

 

在材料的弹性变形范围内,通过应变来计算应力的方法就叫做胡克定律。最简单的表达式是:

σ = ε · Ε

σ = 材料应力
ε = 应变
Ε = 材料的弹性模量

此共识应用于单一方向的应力状态. 其他状况需要更复杂的版本.

应力加载

残余应力