MTS3000 - 残余应力测试系统
残余应力存在于物体内部,外部没有任何征兆,但是会影响其力学性能,因此,测量物体内部的残余应力是必不可少的。采用快速钻孔方式,1.6 mm 的孔深入到物体内部,这样任何的应变变化将会被应变计测量到。
现在,SINT Technology提供整个的测量链让应力测量过程更加容易。钻孔机以300 000 revs./min运转产生钻孔。随着步进电机的逐步推进,应力的变化将会被专为此设计的应变花检测到。
整个的信号处理都是通过数字方式进行的,包括控制功能以及4种运算方程。
所有的测量过程都是通过PC控制的,这可以保证测量的高精度和重复性。
SINT Technology
残余应力: 测量材料的内部应力
残余应力是由材料内部产生的,而不是外力. 例如铸件由于不均匀的冷却,或者焊接,锻造部件,都会引起残余应力的.
两种 应变计测量技术应用于残余应力测试:
- 环槽理论,
- 钻孔理论
这两种方法的共同点 是在被测物件的表面安装应变花后,残余应力就会被释放。通过应变花在钻孔前后的变化,就可以计算出残余应力的状况。.
采用环形槽方法,围绕应变计划出一个环状沟槽.
采用钻孔理论,钻孔设备将在应变计中心来进行钻孔. 这里有两种方法:
- The integral method: 采用这种方法,将会测量出在完整深度的残余应力的平均值.
- 高速钻孔法 SINT Technology 提供 MTS3000 系统用于高速钻孔理论. 高速钻孔机将以 300,000 rpm 的转速,并带有步进电机进行钻孔. 随着钻孔深度的增加,应变的变化值将通过应变花来测量出.