应变测试的应用领域
在应变测试和应变测量中, 机械应变的测量往往通过黏贴在部件表面的应变片和应变计来计算获得(通过已知的材料特性,如弹性模量和应变系数). 通常感兴趣的是主应变方向和大小.
用于传感器的制造
由负载引起的弹性体的变形可以通过 应变片 进行记录. 负载可以是重量,力,扭矩和压力. 称重传感器的测量范围可以从几克到数百吨. 这和传感器的机械强度有关,而不是和应变片有关。 应变片 的测量范围一般为1000 µm/m . 这样可以获得一个优异的信噪比,并且远离过载的危险.
用于应变测试和应变测量
实验应力分析
在应变测试和应变测量中, 机械应变的测量往往通过黏贴在部件表面的应变片来计算获得(通过已知的材料特性,如弹性模量和应变系数). 通常感兴趣的是主应变方向和大小. 机械应变指的是作用在一个区域的力. 应变测试和应变测量 往往用于验证有限元模型的正确性.
内应力分析
内应力是指在没有任何外部力或力矩作用情况下部件内部产生的机械应力 – 例如,在铸造过程中进行冷却. 通过在测量部件表面安装应变片,通过应力干扰的方式来进行测量,如采用钻孔法,或者环槽法来进行.
耐久性测试,薄弱点分析和负载分析
在这个应用领域应变片有着广泛的应用. 很多部件都需要进行应变测试 - 从发动机部件到轴承以及部件成型.
测量热应力
如果零部件的热膨胀被阻碍,无论是部分或者完全阻碍,当温度变化时都会导致热应力上升。热应力将伴随着温度梯度产生变化,例如在加热和冷却过程中.