应变计安装在增强型纤维塑料上
应变计安装在增强型纤维塑料上和标准应变计安装是有区别的
- 机械特性依赖应力方向,因此在不知道弹性系数方向的情况下,标准的理论方法(胡克定律)不能适用.

- 同样的方法适用于水泥。应变计必须超过纤维5倍,应变计的宽度也必须覆盖整个纤维.
- 对于一些可能溶解的塑料,可能会引起膨胀或应变侵蚀,异丙基酒精可以使用,因为其不会造成大的损坏,特别是接触时间很短的时候。特殊情况下,应该进行事先测试
- 并且应该使用 RMS1 清洁剂.
- 我们推荐按照以下方法准备测量点: 用砂纸(400颗粒)糙化,然后用水清洗
- 用冷固化胶黏贴应变计.
- 一般来说,纤维应力峰值为平均应力的数倍,造成应变计过载,但放大器显示很小的应变. 这样,应变计可能会因过载造成永久损坏。可以通过在应变计和测量体之间插入一个Kapton 薄片来去除.黏贴在测量体和应变计之间的薄片起到分散应变峰值的作用,由于其会导致保护层变厚,因此只有在高应变的情况下使用