自动化传输变速箱测试
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH 是声场自动变速器的专业公司,为了确保100 %无差错的功能和一贯的高品质,正在和HBM共同开发新的测试方法.
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH 是声场自动变速器的专业公司,为了确保100 %无差错的功能和一贯的高品质,正在和HBM共同开发新的测试方法.
测试要求
所有的齿轮的转向,需要对离合器进行评估,需要测量力和相关位移的情况. 当选择驱动和离合器位置的时候必须精确得到最小和最大的力的情况,这是我们最终客户 Opel 的要求. 认证标签必须离合器测试通过才可以打印和黏贴. 标签用于追溯在任何时候都可以追溯测试文件. 每个离合器控制必须 100 % 达到测试要求.
HBM 解决方案
HBM 测量链条 包括 S2/100 N 力传感器(用于拉压向测量), WA/100 mm-L 位移传感器, 和 MP85ADP 过程监控系统. 通过Profi bus DPV1 在MP85ADP 过程监控系统和测试台的 PLC 之间进行通讯. PME Assistant 软件通过一台 PC 来显示曲线并存储测量结果,包括曲线数据. 有时候会用到 MP85ADP 的 MMC 卡 用于测量结果的存储i.
“力和位移传感器的测量细节和多样的存储数据功能使 MP85ADP 非常容易地达到了我们的终端客户的需求. 我们同时还获得了 HBM 提供的现场培训和服务.”
Dipl.-Ing. Udo Beyland, 项目经理, DURA Automotive Systems Einbeck GmbH, Germany