HBM 压电力垫圈提高轴承,衬套和螺钉压配质量
伺服电机驱动经常用于轴承,衬套和螺钉的压配。编码器和力垫圈用于记录过程参数
编码器提供了带有等比例位移信息的伺服电机, 并将压电力垫圈安装在压力活塞内部. 集成在设备中的传感器 有更广泛的操作模式:由于瞬间力测量值可以获得,因此除了传统的终端位置或者最大力控制模式,还包括力控制供给和力控制定位等. 与传统的测量发电机电流相比,来自 HBM 的CFW 压电力垫圈 更容易集成到系统中,直接进行力的测量能够提供更优异的测量特性,有更高的精度和可靠性.
S配备有HBM压电力垫圈的伺服电机驱动压配装置
这个应用使最新的 CFW 压电力垫圈非常容易集成到机械系统中,并给用户和工程师带来更多益处.
- 结构紧凑
- 更高过载能力/更长的寿命
- 极好的线性和重复性
- 单一传感器有更宽量程.
分裂隔膜 (见图) 保证了其即使在负载未中心加载情况下依然保持极好的特性. 这在紧密的机械系统中进行非平面力学测量是非常重要,例如压力活塞. 并且无需其他额外配件. 此外,这种设计的优势还包括极高的扭矩硬度. 传感器可以通过内外径直接进行定位,而不会产生任何迟滞误差。传感器内置接插保护,可以防止对电连接的机械损伤.
尤其其非常结实,因此实际上传感器没有任何位移. 这就防止了从发电机到实际压力位置解析信号的任何误差. 由于其灵敏度为 4.3 pC/N,并与测量范围无任何依赖性, 这样一个传感器型号在不同量程内都可以保证相同的精度.
创新性的设计使 HBM可以为许多工业领域提供更新的力学测量方法和测量特性 . CFW 力传感器有两种型号,额定力为f 50 kN 和 140 kN,可以用于大部分场合. 并且可以按照用户要求进行定制.