采用设备类型管理器 (DTM) 进行生产系统设备中央控制
设备类型管理器 (DTM)
采用 设备类型管理器(DTM), 你就可以自如地进行生产系统监控. 如果打印机驱动一样, DTM 涵盖了场设备参数化,操作,诊断等所需的所有功能,包括一个图形化用户接口和帮助系统 .
提高生产系统效率
内置 DTM 的目的在于:降低维护费用和宕机时间, 以及提高产品和生产质量 - 这个系统都可以采用 DTM 优化。一方面,需求为导向的部件维护时可能的,日常的维护不再是必须的. 另外可以促使系统的效率大幅增加.
中央数据采集
为完成此目标,数据必须能够从相关的系统获得,并且能被工程师方便获得. 目前的困难在于安装的设备通常来自于不同厂家,采用不同的通讯协议. 为诊断设备的状况,相关的软件必须安装. 但是通过 DTM 可以解决这个问题 .
内置智能场设备
FDT 定义了统一接口,允许智能场设备 (即使来自不同的制造商) 集成到一个单独系统中. 就如同字处理程序一样,打印机驱动可以和其完美匹配. 在工程系统中,这些功能可以通过 FDT 定义
DTM – 完美地配合设备
统一的接口 对于集成所有的设备到一个系统中成为可能, 无论厂家采用何种协议.DTM 必须和特殊设备相配合. DTM 通常来自于厂商,可以完美地匹配设备. 设备的特点被保留. 和打印机一样 DTM 有类似的图形化用户界面,即使对于新的设备,也能快速掌握和使用.
FDT 框架应用
带有FDT 接口的系统称之为 FDT 容器或 FDT 框架应用,包括 – 控制系统,监控,配置,工程或资产管理. 已经定义的 FDT 接口可以有更好的通用性. 监控系统案例
采用FDT 接口的系统在监控系统中随处可见. 然而,以前故障需要在本地进行排除, 然而现在只需双击相关的 DTM 你就可以获得警报指示和状态报告,并进行诊断– 这可以通过中心点来完成或者通过相关的 DTM 进行管理。参数化,故障恢复也可以通过 DTM 完成.
带有DTM 的 DigiCLIP
HBM 开发的 DTM 专门用于 digiCLIP 工业放大器, 具有以上提及的所有优点. 因为 digiCLIP 同样支持 TEDS, 传感器电子数据表, 因此参数以及监控等非常容易. 这是由于 digiCLIP 可以自动识别 TEDS 传感器 – 无需进行设置. 因此称之为即插即测.
你是否希望 digiCLIP 以及 DTM 吗? 现在你就可以下载合适的设备类型管理器 点击这里免费下载.
FDT/DTM 技术优势
- 自由选择产品,没有系统集成限制
- 所有场设备都可以中央控制
- 用户界面友好
- 支持所有场总线协议
- DTM 管理
- 统一的 DTM 用户界面
- 支持所有设备功能
- 系统更简单
- 无需培训
- 维护方便
- 减少宕机时间并提高效率并降低费用