The "ALLROUNDERS" from Arburg - injection molding machines of the latest generation.
"ALLROUNDERS" - Arburg 最新一代注塑机

高效的过程,采用标准化的测量技术: ARBURG 信赖来自 HBM 的 QuantumX

快速的设备维护,提高生产效率: ARBURG, 全球注塑机的领导者, 信赖来自 HBM 的测量技术,在生产和服务中采用 QuantumX。 在生产和服务过程中保证最大的灵活性。

高品质的塑料部件在我们的生活中无处不在。无论是汽车部件还是包装和医疗部件 - 现代注塑机几乎没有应用限制。

来自 ARBURG 的注塑机 具有极高的质量。全球有超过 2,150 个雇员,总部在德国。

在开发和生产过程中进行不断地测试和测量是公司成功的关键。在设计和生产过程中,ARBURG 将 QuantumX 放大器系统 作为标准化的测试设备,以提高效率和质量。

QuantumX MX440A 作为全球的服务工具

The ARBURG service case including the QuantumX M440A module.
The ARBURG service case including the QuantumX M440A module.

ARBURG 使用 QuantumX MX440A 放大器模块 作为调整和安装注塑机的标准服务工具。在客户现场,服务需要极高的效率。QuantumX 全面支持 TEDS. 在传感器连接后即刻可以开始测量,无需进行复杂的参数调整和设置。并且 QuantumX 能够支持目前流行的传感器。

另外一个优势是 测量的高质量 和结构小巧以及带有以太网接口连接到电脑 - 并且集成了专用软件。一个标准的标定证书存储在每个设备中 - 来保证高质量。

服务套件,包括传感器,放大器和软件

ARBURG 为工程师设计了一个完整的服务套件,包括 MX440A 放大器和 压力位移速度共4个传感器。传感器的标定数据存在在 TEDS 芯片中。并且还包括 ARBURG 专门开发的软件和用户手册。

服务套件被用于 ARBURG 注塑机的安装和维护,保证高效的服务和维护,以提高设备的极高的服务寿命。

灵活的测量推车,用于最后的自动化组装

QuantumX 也被 ARBURG 用作其他用途 - 例如 最后组装。在这里,公司采用了 MX840A 放大器 

采用标准化的测量设备提高效率

The flexible measuring trolley from ARBURG including the QuantumX M840A module.
The flexible measuring trolley from ARBURG including the QuantumX M840A module.
The flexible measuring trolley with touch-screen control and WLAN integration.
The flexible measuring trolley with touch-screen control and WLAN integration.

ARBURG 采用的 QuantumX 放大器的好处是,在设计,开发到生产和服务过程中能够获得一致的高质量

标准化的测量系统 给公司带来的好处是显而易见的。QuantumX 系统的高质量 减少了测量和维护时间。另外,QuantumX 可以进行集中采集,以满足 ISO9001 需求。通过标准化的流程,ARBURG 提高了效率并进行了无纸化运作。

顶级的质量,更长的服务寿命,ARBURG 高质量的注塑机在全球范围内广泛使用。HBM 的测量技术为其高质量也提供了大量支持。

QuantumX 数据采集系统