BEPICOLOMBO 任务: 欧洲宇航局 (ESA) 和日本宇航局 ISAS/JAXA 希望探索水星 – 一个驱动仓和两个独立的太空探测器将会围绕水星旋转.
最近,MTM 驱动仓静态组件测试已经完成,其采用了来自 HBM 测试技术。
BEPICOLOMBO 项目由 EADS Astrium 公司负责, 以满足 ESA 制定的标准。由欧洲宇航局主导的水星轨道器 (MPO) 和驱动仓传输模块 (MTM)。 日本负责水星磁层轨道器 (MMO) 建设.
负责 MTM 驱动仓静态组件测试认证的机构是西班牙国家空间研究所(INTA).
测试采用模拟作用在空间平台上关键负载包络线来完成。在一个带有制动器的多功能测试平台上, 机械负载作用在主机构上。西班牙公司 EADS CASA Espacio 是加载装置的设计公司。
多个传感器放置在结构的关键位置,包括 202 个应变片,带有8个倾角的位移传感器。
位移传感器,应变计和来自 HBM 的 CANHEAD® 模块连接,组成分布式放大器系统。来自 HBM 的 MGCplus 数据采集系统负责处理测量数据并进行监控。
负载,位移,应变信号进行数字化采集是测试过程必不可少的一部分。
测量获得的数据用于验证测量结果是否符合有限元模型的预测。
这可以让测试工程师来检查理论设计的模型是否能够达到预想性能。
MGCplus 数据采集系统在全球进行过无数次各种不同的测试。其高质量,高可靠性获得的一致认可。
在阿丽亚娜 5 型火箭测试项目中使用了大量的电缆,由于采用 MGCplus 分布式测量系统,费用大幅下降。