HBM 测试技术提高铣削头效率
HBM 测试技术提高铣削头效率.铣削头经常用于采石场和矿山.
Bechem GmbH, 德国, 使用测试台来测量 铣削头效率。并将测试结果用于提高铣削头的效率.
测试台包括一个固定安装的铣削头和一个移动车架. 带有石头车架通过铣削头. 以下传感器被使用:
- U2B 力传感器: 带有石头的车架被使用 U2B 力传感器 的拳套眼的万向节吊起. 这样就可以进行三个方向的力测量 X, Y 和 Z (见图示). U2B 力传感器 由于其有很高的刚性非常适合这种应用.
- 压力,转速和位移: 一个电缆传感器用于测量车架的行程.其通过水力马达来驱动,并进行压力和转速测量.
- HBM Spider8 PC 测量仪表 和 catman®Professional 测量软件用于数据采集,分析和计算.
尽管铣削头测试台要求和特殊,我们的标准传感器和仪表组成的测量链依然可以获得可靠的测量结果. HBM 提供完整的测量链 - 从传感器到软件 (除了编码器和电缆传感器).