捷豹汽车-更高安全性
HBM精确的数据采集使这款经典的英国轿车更安全
HBM技术一直在帮助全福特汽车集团的工程师们,如同最近的捷豹汽车的演示一样。
HBM测量技术服务于这款经典英国品牌
捷豹选择了HBM的数据采集系统(DAQ)对其系列车辆进行安全测试期间的信息采集。作为豪华轿车生产的全球领导者,捷豹在安全性研究上投入大量的努力,且在位于考文垂惠特利的捷豹工程中心建有一个专门部门。
为保证尽可能得到最佳的DAQ答案,捷豹在今年年初对替代系统进行了周密的考查。经过那次评测后,捷豹从HBM购买了6个MGCplus装置和catman软件,来满足它的数据采集要求.
进行测试,以提高安全...
捷豹使用该设备进行大范围的测试,以提高汽车安全。有些测试,如测试棚顶结构和汽车的侧板,可以检验汽车的结构和事故反应能力。
其它内部结构测试用于保证乘员安全。需要对气囊进行测试,以保证它能正常工作,且在弹出打开时不会伤害乘员。对内部装备,如仪表盘和座椅等进行测试是用来保证它们能在事故发生时提供正确的保护而不伤及乘客
“测试是否成功取决于DAQ系统,特别是因为有些重要的事件,如气囊弹出打开就在几毫秒内发生,测试工程师要采集最大量的数据进行分析,以保证安全性的提高,这是非常重要的。MGCplus有灵敏的触发和过滤功能,可以保证记录该信息。”
Miles Dadson,捷豹的车辆安全项目工程师
这些测试的完成需要四周时间,包括单独的零件检查和整车测试,以保证捷豹的顾客从这种非常高的安全水平受益。捷豹在单独的支架上使用MGCplus装置并用导线连接到试件的标准传感器上。
... 采用 catman® 和 MGCplus
HBM设备的优点之一是测试工程师可以通过大量的不同通道同时并联采集数据。捷豹的测试使用了高达40个通道,使用MGCplus,每个通道的取样率高达19.6kHz。
“我们真的对MGCplus和catman软件的24位高分辨率、精度和灵活性非常满意。”
(Miles Dadson)
MGCplus的优点:灵活
MGCplus的模块化特点极具优势,它可以轻松与可以进行组态的广泛系列的放大器模块和连接板配接,以满足各种DAQ要求。例如,捷豹使用ML 10模块放大直流信号和ML78多通道I/O模块。
“我们还使用ML 70可编程处理器,它在测试气囊有效打开时是非常关键的,就如同设备中有一个非常快的可编程逻辑控制器一样。”
(Miles Dadson)
Catman 的优点:适应性强
Catman 可自由编程,或者使用预定义的码组,或者更有经验的用户可以更改脚本满足更精确的需求。
“这具有极大的优势,保证了我们可以完全控制测试的各个方面。”
(Miles Dadson在关于catman®可自由编程时说)
Catman 一旦采集到这些数据,就可以轻松将其输出到任何分析软件,使捷豹可以保留现有的分析程序。因为捷豹的车辆测试和安全中心负责测试捷豹系列的所有车辆,所以这是非常有价值的,因为这样捷豹可以将当前测试结果与其它模型或原型的测试结果相比较。