坚固的重新定义: HBM SoMat eDAQ 数据采集系统
没有任何可以阻止 eDAQ. 震动,摇晃,大量灰尘,即使是剧烈的液压油喷射,也不会对其产生任何随坏,这就是坚固的移动数据采集系统 .
Mike Ellis, 是美国 Gates 公司的项目工程师,公司致力于为客户提供先进的技术解决方案。最近,其领导的小组收集液压和加速的测试数据. 他们采用来自 HBM 的 SoMat eDAQ, 牢固的移动数据采集系统, 希望能够复制和捕获事件数据,寻找滑移装载机碎石部件损坏的原因.
在测试过程中,高架震动杆剧烈摇晃eDAQ 并产生滑移, 碎石机产生了大量的灰尘覆盖在上面. 经过 数个小时带有大量灰尘测试后, 故障发生了,液压油剧烈喷洒了十秒钟. 经过检查后发现. eDAQ 整体被液压油覆盖—大约有 6.35mm 厚, “我的同事担心这次事故会导致设备损坏,或者是数据丢失. 然而,经过清理后, eDAQ,我们下载了测试数据,并完成了那天的剩余测试.”
回想起这次事故,以及 eDAQ 的运行情况, Ellis 非常自信: “我们的 eDAQ 系统是我们测试设备中最坚固的,如果我们的电脑或其他测试设备遭受此次事故,将不会有幸免可能.”
实际上,在公司购买现存的测试系统之前,Ellis 对 eDAQ 的牢固性和可靠性就印象深刻. 在很多客户现场,就了解到了 eDAQ 的使用情况. eDAQ 无论在实验室还是在野外都表现出色. Ellis 说, “不仅非常精确而且容易使用; 我们经常用来检验其他测试设备—确保他们安装正确. 如果我有任何问题,我会与他们的支持团队联系,而且 SoMat 软件的更新总是向后兼容的,并且没有任何其他费用. 对于我们来说,这是一项超值的投资.”