HBM 帮助升降机部件符合法律要求
Del Equipment (UK) 公司采用 HBM 的数据采集和分析设备对其升降机部件进行测试,已达到 UNECE 的认证要求,以提高产品的竞争力 .
Del 是一家升降机的制造商,位于英国,其有30多种产品需要进行产品认证.
为此, Del 需要进行对保护装置进行完整的静态测试 Amir Tabatabai, DeL 的机械设计师说, “我们需要进行强度测试,以满足法律要求,因此我们需要高精度的测试设备”.
测试在位于英国的工厂内进行,其采用了自己研发的液压锤进行加载,可以很容易对不动的点进行测试.
力的测试通过 HBM U10M力传感器 其带有 TEDS (传感器数据表) 可以直接连接到 QuantumX MX840 数据采集系统上进行分析和测试,并采用了HBM catman®Easy 数据采集软件.
HBM 工程师造访了Del ,帮助其进行测试已达到最佳的效果. 因此, HBM 为其推荐了 U10M 力传感器,因为其可以抵御弯矩和侧向力,并可以通过内置的电路进行补偿.
Tabatabai 推荐到, “从一开始,HBM 就和我们一起工作,不仅节约了大量的时间,并且提高了测试的可靠性,并且 ‘catman®Easy’ 软件用户界面友好,能让我们更透彻的理解测试数据”.
“HBM 的产品精确度很高,并且具有极高的竞争力,让我们完成了这个很重要的任务”.



![[Translate to 中文:] The tests were conducted using an in-house developed rig fitted with a hydraulic ram that could easily slide to different positions. [Translate to 中文:] The tests were conducted using an in-house developed rig fitted with a hydraulic ram that could easily slide to different positions.](typo3temp/pics/9d5923de33.jpg)