数据采集系统市场趋势正在悄悄改变
一项全球关于数据采集的市场调查提供了宝贵建议
数据采集和分析市场正在快速改变,公司正在显著地缩短开发周期并采用日益复杂的技术。 一般来说,智能测量技术需要相对不熟练的员工就能够达成目标。高效并降低费用是工业生产的目标,并且能够缩短生产周期并提高质量。
为了更好的了解市场如何演变,HBM – 全球数据采集和分析的领导者 – 最新进行了一项面向全球的市场调查,共包括7种不同的语言 – 法语,葡萄牙语,德语,日语,汉语,日语,韩语和英语,并且收到了大约 600份 回复 ,共包括16个问题,设计了设备的使用,操作,特点等。
总的趋势表明,数据采集系统全球用户的需求非常相似,虽然在远东,美洲和欧洲市场一些细微的差异。 一个关键的信息时公司需要提供全球性的服务,满足客户国际化需求。
最关键特点:容易使用,性能,精度和质量
容易使用,性能,精度和质量是80%的受访者所关注的方面,并且容易使用被 96.5% 用户所关注。
另外一个方面就是产品的多功能性,数据采集设备需要能处理不同的测量任务,66.1% 的受访者任务其非常重要。 这和HBM 的市场理念非常一致,数年来,HBM 一直坚持在数据采集设备中嵌入 TEDS (传感器电子数据飚) 和 APM (先进的即插即测) 技术.
调查结果非常相似,只有日本工程师认为易于使用比性能更重要。
图 1: 数据采集系统重要性
配置: 移动数据采集提供灵活性
关于产品配置, 85.6% 希望采用电脑来进行,在英国这个数字达到 93%.
另外进行数据采集和配置的方法是采用内置面板或设备记录器来完成,但是和电脑比较相差很多。
这些结果显示采用电脑用于数据采集的灵活性。因为电脑更加灵活,并且可以方便地转移数据,进行采集和进一步分析。
最流行的接口: USB 和以太网
调查显示工程师喜欢采用两种 PC 接口 – USB 和 Ethernet – 认为这两种接口差不多同样重要的占到 60% 以上。
但是 digital I/O 和模拟输出 仅仅少于 60% 一点。这显示出工程师对于PC 有些许偏好,但是希望数据采集设备能支持多种接口.
但是 fieldbus 接口只有 40.5%; 在美国这个数字更低。
通过这些结果,可以预见,数据采集设备的移动应用的重要性越来越高。尽管只有 33.8% 的工程师涉及到此类应用,在德国,美国和中国这个数字接近 50% 。大部分的应用还是实验室的材料和部件测试和分析。
图 2: 数据采集系统接口的重要性
电源
意料之外的是,73.2% 受访者使用主电源,包括车载电源,直流电源和电池。尽管PC的流行造成 33.5% 用户希望通过 USB 供电.
多点测量的中央式和分布式
由于电脑的普及,希望采用这两种方式的为 43.3%,纯中央式的为 29.6%,纯分布式的为16%. 在美国这两种方式被认为同样重要。这同样符合 HBM 的市场理念,同时提供这两种方式。
应用领域:实验室和工业场合
大多数数据采集设备需要用于实验室或者工业领域。 38.7% 的应用需要在户外或者车辆中,其外围环境非常复杂。
数据采集系统是否能在严酷的环境下是使用– 例如 HBM SoMat 系列产品,有18% 的数据采集测试在严酷的环境下使用,超过 60°C (140°F) 和 -20°C (-4°F) 占 10.7%。
多种软件选择
工程师希望采用多种软件,尽管私有软件不够流行.
多通道和精度
多通道数据采集更加流行,在美国 19.2% 的用于使用的通道数为 32 到 64,而有 22.2% 的用户使用 64 通道以上设备,而全球的比例只有14.1% 和 11.2%.
另外,40.8% 用户希望超过 0.1% 以上的测量精度,20.8% 用户需要的精度超过 0.05% .
另外一个清晰地趋势是,越来越多的用户需要使用更大的通道数量。按照 HBM 分析, 更多的用户将跟随美国的趋势,使用更多通道的测量设备。不过,更高的通道并不是代表精度的降低,工程师依然希望获得标准的精度.
全球数据采集系统需要高精度的数据采集系统,并具有高度的灵活性和可升级能力。典型的产品包括 QuantumX 数据采集系统.
高采样率成为必然
大多数工程师希望使用的速率超过 10,000 采样/秒 ,11.3% 的用户希望采样率超过 50,000 采样/秒. 只有 3.8% 的用户只需要低于10 采样/秒。
插头: 从螺纹端到 RJ 插头
DAQ 数据采集设备需要和多种不同的插头拦截,包括普通的螺纹端和屏蔽电缆,38.5% 用户使用此类插头。 而 BNC 插头 也很流行, 36.3% 用户使用此类插头,在美国达到了53.7% . 而 RJ 插头 似乎不大流行.
HBM “ 我们从此次调查中得到了明显的趋势,也了解到了不同区域之间的差别,并且能从中了解到未来的趋势.