HBM’s Genesis HighSpeed DAQ equipment enables the accurate capture of data as the Striker moves rapidly from the gas gun to the momentum trap and hits the specimen en route.

材料测试机上的霍普金森杆

霍普金森杆是一种用于材料测试一直采用的方法。可以进行材料动态性能的测试。现代霍普金森杆采用了很多新的测试和测量技术,用于很多工业领域。

霍普金森杆如何工作?

杨氏模量是材料常数,其用于描述在力加载过程中,元件的变形。

英国电子工程师在 1914 年首次采用此方式。现在采用的方式是由 Herbert Kolsky 在 1949 的改进方式。有时也称之为分裂式霍普金森 Kolsky 杆

材料样品位于分裂式霍普金森杆的两个杆之间。一个所谓的锤 - 例如, 一个由空气压缩的加速锤,来产生压力波

压力波通过第一个杆,部分波在杆端被反射,另一部分波通过测试样品到达传输杆。

安装于附带杆传输杆上得 应变片 用于测量压力波产生的应变。这样可以让附带杆,传输杆和反射的压力波的振幅能够被测量。

对测试和测量技术的要求

分裂式霍普金森杆需要哪些测试技术?

霍普金森杆需要见应变片安装在传输杆和事件杆上,还需要一个强大的数据采集系统。以下是最新的研究结果: “一般来说,数据采集系统的最小响应频率100 kHz. (Cheng / Song, Split Hopkinson Bar, S. 9)”.

来自 HBM 的 Genesis HighSpeed series 数据采集系统可以在霍普金森杆上完美使用。并且, HBM 提供安装在霍普金森杆上的 应变片

其和静态材料测试机有什么区别?

霍普金森杆和静态测试机的区别是什么?

杨氏模量通常通过准静态的测试机上通过 应力-应变曲线来获得。但是,材料在动态负载状态下通常性能有显著不同 ,例如可能具有更高的硬度。因此在结构设计中,工程师必须了解材料的动态特性

一般来说,简单的材料测试机不能采集如此高的应变速率。

分裂式霍普金森杆是否可以作为一项服务提供?

在世界各地的各个国家计量院都使用霍普金森杆。例如德国柏林的的 Bundesanstalt für Materialprüfung。他们均提供材料动态测试服务。

哪里能够获得更详细信息?

霍普金森杆的详细解释和使用请参考由 Weinong Chen, Bo Song 编著的《分裂式霍普金森杆 - 设计,测试和应用》 Split Hopkinson (Kolsky) Bar- Design, Testing and Applications.

阅读来自 Google 的专业书籍