扭矩测试 - 可靠且高精度 ...
从 1958 年开始, HBM 扭矩传感器一直是行业标准.
HBM 的扭矩测量技术广泛应用于汽车,离岸工业,航空航天,造船以及发动机制造行业。
应用领域从 实验室标定 到 测试台架, HBM 扭矩传感器 额定测量范围从 0.1 N·m 到 2MN·m, 额定转速最大到40,000 rpm.
了解扭矩传感器详情
来自单一源的完整测量链
更高的功效, 能源的保护和对环境污染的更高要求, 对在测试台上测量设备就有了更高要求,不仅是精度,还有效率和速度.
HBM 是扭矩测量技术的 市场领导者, 可以为扭矩测量,测试和测试台架提供解决方案。
最新的扭矩测量解决方案
发动机测试台
现代测试技术通过缩短设计时间来帮助产品的升级.
这正变得日益重要
- 提高机械输出动力
- 提高效率
- 保护能源并减少环境污染.
这也是为什么测试台的要求越来越严格的原因. 例如,测试台在发动机,刹车设计中扮演的角色越来越重要.
现代测试技术通过缩短设计时间来帮助产品的升级.由于设计越来越复杂,需求越来越多,因此相关的测试变得日益重要.
扭矩传感器 通常是测试台的核心. 来自 HBM 的扭矩传感器,尤其是扭矩法兰,非常可靠,结实并且精度很高.
扭矩传感器, 扭力传感器和扭矩法兰
生产监控
HBM 的测量技术在生产监控领领域有大量的特殊应用.
在 生产监控中,测量设备需要集成在生产设备或生产过程中。典型的应用包括通过测量扭矩和转角来监控螺栓的紧固和通过测量扭矩来测量粘性.
另外,还有大量的特殊应用,如,空气过滤器的生产或是车辆的扭矩控制。.
与此有着紧密关系的是螺纹连接的产品生产,例如,扭矩测量 可以保证瓶子更高的紧固,防止受到外界污染.
用于标定的 HBM 测量技术
考虑到测量精度和稳定性,标定是为了遵循最严格的测试要求。在此领域,很难想象没有 HBM 的传感器和放大器. .
用于标定的扭矩传感器 通常是有极高精度,非转动型号. 但是转动型号也经常用于特殊测量任务的标准.
来自 HBM 的扭矩传感器...
- ...在扭矩标定实验室, 通常安装于标定系统或者是作为传递标准来使用
- ...现场标定, 通常作为标准传感器来使用,无需采用杠杆-砝码式. 经常是在测试台中用作转动扭矩传感器标准.
HBM 标定实验室进行扭矩标定
作为标准的扭矩传感器必须要在实验室里进行严格的标定. HBM DKD 标定实验室 可以为你提供此服务. 当然,你也可以在你的实验室将 HBM 的 扭矩传感器 作为比对标准.
元件和性能测试台
测试台 通常用于在实际的测试之前模拟真实环境的测试.
提高产品的性能,保持竞争力并提高市场份额. 同时还要面对可靠型,时间和成本的压力。
测试台 通过模拟真实环境来测试可以节约大量费用。
另外, 特殊的测试台可以监控车辆,传动系的装配质量.