称重技术的应用报告

Teltek dynamic scales for the right quantity of fish in the pack

Teltek has just supplied a new in-house scale to a fish factory belonging to frozen food manufacturer Espersen in Lithuania. It will be an important part of the production line, ensuring that every pack of frozen fish contains...

测量山体滑坡: 追踪极限力

泥石流中,数以吨计的泥土,碎片和水被冲刷到山谷中。 为了更好的理解过程中产生的力,瑞士联邦研究院WSL 采用 HBM 测量技术制作了一个特殊的秤。

高精度称重传感器确保水泥搅拌站进行精确的质量控制

中国大型机械设备公司徐工集团在其水泥搅拌站上安装了 HBM 称重传感器来优化其质量控制过程。2012 年总共超过 150 台水泥搅拌站装配了 HBM 称重传感器。

宝石让 LED 发光

发光二极管, 太阳能电池,珠宝饰品 – 人工蓝宝石被用于这些产品,晶体在特殊的炉子中生长。中国制造商采用 HBM 称重传感器和放大器监控晶体生长产生的压力。

质量和交付时间: 布勒将 HBM 定为 '首选供应商'

布勒集团在全球为 140 多个国家提供食品加工设备。其产品要求极高的质量和技术,布勒极为信赖 HBM 的测试技术和质量。

Idento 使用 HBM 称重传感器用于智能给料系统

来自荷兰的 Idento 制造用于称量牛和猪喂养饲料的测量设备。Idento 使用来自 HBM 紧致密封的称重传感器,其能够用于恶劣和可能腐蚀的环境中。

最佳配料: 奥地利 CEMEX 公司采用 RTN 模块进行料仓称重

为了保证原料的最佳混合配比,奥地利 CEMEX 公司在料仓上采用来自 HBM 的称重技术。

采用 HBM 技术进行矿山机械称重和重心测量

成立于1953年,塞尔维亚 Kolubara Metal Vreoci 公司是Kolubara 大型工矿业集团的子公司。专门从事采矿设备生产,设备维护,修理,以及用于采矿业中使用的各种工程机械。

四周无需充电: 无线移动衡器展示出其杰出的耐久性

来自 S+P Wägetechnik GmbH 最新的无线衡器连续4周工作 - 而无需充电。 以前由于电池的限制,其只能工作数天。成功的诀窍来自 S+P 的精巧设计和来自 HBM 的技术和经验。

精确且可靠 - Straightpoint 信赖 HBM 应变片

自从 负载测试专家 Straightpoint (英国) 使用 HBM 应变片 以来,故障率大幅降低。

 

精确,可靠,优质的服务 - 了解为何 Straightpoint 信赖 HBM 产品.

Displaying results 1 to 10 out of 42

1

2

3

4

5

Next >

希望在这里看到您的应用?

和我们分享您使用 HBM 产品的体验!

请和我们联系