Idento 使用 HBM 称重传感器用于智能给料系统
硬石膏流动找平是世界上最尖端的熨平技术,其要求材料要有精确的配比。奥地利公司 CEMEX 在其料仓上采用 HBM 的称重技术,RTN 及称重模块以保证精确配比。并通过 PLC 和其管理软件连接。
混凝土和建筑材料是不可替换的,无论是新建筑还是旧建筑。特殊的建筑材料是建筑材料开发的重点。
CEMEX 公司的建筑材料具有极高的可用性,50年来一直是奥地利领先的建筑材料制造商。

- 已准备在安装在料仓下的 RTN 称重模块
硬石膏流动找平:在料仓内进行最优混合
硬石膏流动找平是世界上最尖端的熨平技术,采用碳酸钙制成,其具有非常好的流动性,因此非常适合铺设地板和地暖系统。
为了满足市场日益增长的需求, CEMEX 在 2011 年决定制造新型的材料料仓,并且要有精确的配比,使材料具有更高的使用效率。
新型料仓能够直接用于搅拌车。CEMEX 采用 HBM 的 RTN 称重传感器 用于料仓称重。
来自 HBM 的称重解决方案
其采用来自 HBM 精度等级 C3 等级的 RTN 传感器和模块,最大量程为 22 吨。客户非常满意: "其能够采用 无干扰混合模式,能够满足我们的费用要求", CEMEX 项目经理这样解释。
HBM RTN 扭环式称重传感器安装在料仓的下方。RTN 扭环式称重传感器几乎能够用于任何称重应用,其为结实,环形对称结构,非常适合平台应用。
RTN 称重传感器结构结实,并且能够通过 PLC 和管理系统进行通讯。通过软件集成, CEMEX 能够直接进行远程控制,并直接对配比过程进行操控。
RTN 模块包括一个摆支撑杆,其可以对水平运动进行自复位,其具有更高的安全性。

客户
关于 CEMEX 的详细信息,请访问: www.cemex.com