Idento 使用 HBM 称重传感器用于智能喂养系统
荷兰 Idento 通过特殊的计量方法来称量猪和牛饲料量。通过精确测量饲料的的数量,在长期运作中建立饲料组合数量和动物生长和产奶量之间的关系。
Idento 使用来自 HBM 紧致密封的称重传感器, 其不仅可以承受恶劣并有腐蚀性物质的牲畜栏。
智能喂养系统
来自 HBM 的紧致密封称重传感器
很明显,这种环境对于称重传感器要求非常高,因为其需要使用15年,尤其是在这种恶劣的条件下。
特别是粪便和尿液中的氨具有非常高的腐蚀性。之前,Idento 更换了数家供应商,但是都无法满足要求,最终其采用了来自 HBM 的 PW15AHC3 紧致密封称重传感器。其保护等级高达 IP67 和 IP69 ,能够防尘,防水,至今一直运行良好。
Idento 系统可以进行控制,每个称重传感器都配有 A/D 转换器,重量和摄入量都通过电缆传输到计算机上,并采用软件进行采集。这样,可以第一时间获取数据进行分析。数据采用 ASCII f形式,以便和其他软件系统进行数据交换和分析。
关于 Idento
Idento, 是 Hokafarm Groep 的自动锁,是全球 RIC 和 IVOG 系统 的主要供应商。这些系统主要用于猪和牛的饲养的研究。
主要的客户是大学和研究机构,用户主要分布在欧洲,日本,中国,美国,加拿大和中东地区。 Idento 产品还包括 自动挤奶机 和 步行通过秤 等,其开发的系统包括机械,仪表和软件等。