沼气装置测量链: RTN 称重传感器用于新能源
对我们来说,能源是一个巨大的挑战,石油耗尽离我们最多还有50年的时间,因此,发展新能源对于我们来说是刻不容缓的.
新能源
“可再生能源行动” (EEG), 德国联邦政府为绿色能源提供了大力支持,使新能源领域的需求大大增加,包括沼气.
产生沼气 …
沼气是大约 50-70 % 的甲烷,二氧化物和其他微量气体的混合气体, 厌氧状态下,在大量细菌分解有机物的时候产生.
这个过程被利用来产生沼气,产生的沼气被临时储存,然后在混合了热和电力的设备中进行循环,产生的电用于供给公共电网和暖气管道.
经过适当的提纯,气体可以供给到天然气网或用作燃料.沼气大约 30 % 的能量可以用于发电 60 % 产生废热.
发酵过程的正常装载,通过自动供给设备来完成,通过预先设定的程序来进行.
… 采用 HBM 称重技术
由于其极为结实,并容易安装,因此非常适用于这项应用 (RTN 称重传感器), 接线盒和 WE2107/2110 称重仪表组成了完整的测量链.
Pictures by Liane Matrisch - iStockhoto