保证最新的称重配料系统的高精度
位于爱尔兰的 TSM 控制系统公司使用 HBM 单点称重传感器来保证其最新的称重配料系统的高精度.
位于爱尔兰的 TSM 控制系统公司使用 HBM 单点称重传感器来保证其最新的称重配料系统的高精度。该称重配料系统通过称量不同塑料颗粒的配方,以便能用于不同的塑料加工过程. 例如食品包装材料,以及用于食品工业的谷物包装盒的内部材料等.
TSM 是高精度称重配料系统的全球领导者并有25年的历史. 按照系统的大小不同,每次称重从 0.5kg 到 32kg 不等. 大型设备可以进行 12 种不同原料的混合. 大部分设备都装有一个 HBM SP4M 称重传感器, 有些装有两个。
每批不同的塑料配料种,大约 60% 到 80% 是由是生塑料颗粒组成,都是百分百的再生材料,而剩下的是由一些添加剂和色素组成.
TSM 需要确保每个批次配料的一致性和均匀性,以便保证其搅拌系统的竞争优势. 这就需要可靠且高精度的称重传感器,以便达到客户的要求,批次的高精度和高重复性.
TSM 在过去的5,6年中一直使用 SP4M 称重传感器. Michael McKiernan, TSM 控制系统的设计工程师说 “我们喜欢 SP4M 称重传感器 的结构. 可以放在塑料颗粒在传感器上滞留,这对于塑料搅拌机来说至关重要.”
HBM SP4M 称重传感器 量程从1kg 到 200kg 不等,并且具有最高的精度等级 C6 - 也就是6000分度(按照贸易秤标准). McKiernan 补充到, “HBM 称重传感器的精度很高,并且非常可靠,完全能满足我们的设计要求”.