贸易秤用自动称重设备
称重技术在很多工业领域中扮演着重要角色,例如货料的物流和包装。根据应用的不同,需要使用不同的测试设备。贸易秤用称重设备要符合欧洲测量设备指导条例 (MID). 不同的称重设备由国际贸易度量衡组织定义 (OIML).
卫生设计是强制性的
用于食品工业的称重传感器
近几十年来,食品生产有了根本性的改变。消费者对食品的新鲜度越来越高,并且不含防腐剂。 经济全球化的趋势使许多产品要经过长途旅行。因此对食品生产过程中的卫生要求越来越高。 相关的产品要长期保存,需要在食品生产过程中保持无菌或极少细菌状态。这些卫生要求只有通过生产系统的无菌化来完成,对传感器也有同样的要求,例如来自 HBM 的无菌称重传感器.
称重系统的预防性维护
节省费用并提高系统效率
过去几年来,衡器的核心部分正在变得日益复杂。 问题是,当衡器出现故障时,修复需要更长的时间和更多的费用。最佳的方法是让你的衡器永远不出故障,技术上称之为 '预防性维护'.。其可以降低潜在的费用并提高系统效率。HBM 可以为你提供相应的解决方案。过去几年来,衡器结构和技术已经获得重大进展。因此确定零部件和组件的状态愈加困难,...
采用 HBM 称重传感器进行无菌系统设计
新鲜,自然,精心呵护的食品大受欢迎. 牛奶,果汁的需求大量上升。卫生安全在这些产品的生产和包装过程中是至关重要的. 饮料工业标准也同样适用于食品,药品和生物制品的生产. 系统设计的卫生安全 - 尤其对于包装设备来说. 无菌包装技术的使用越来越普及,尤其在医药和生物制品的生产过程中.
污染和交叉污染在生产阶段需要绝对避免. 卫生保障系统的设计必须获得 HACCP 和 EHEDG 认证....