符合贸易法规的自动称重设备

称重技术在很多工业领域中扮演着重要角色,例如货料的物流和包装。根据应用的不同,需要使用不同的测试设备。贸易秤用称重设备要符合欧洲测量设备指导条例 (MID). 不同的称重设备由国际贸易度量衡组织定义 (OIML).

原理上讲,现代的电子称重设备都具有相似的结构: 力传感器 或者 称重传感器 将信号传递给放大器,进行可视化以及后续处理。在工业领域,一个额外的控制器用于控制称重过程 - 其一般称之为自动称重设备 (AWI). 一般使用应变称重传感器。

不同类型的自动称重设备

依据贸易法规应用的不同,不同类型的自动称重设备被定义,每种不同的称重过程和功能都在相应的 OIML 条例中说明。

第一种称重设备是 "重力式自动填料设备". 这种类型的称重设备用于料罐,其重量被事先定义。袋填充是此类称重设备的典型应用。为了快速填充,在很多场合下会采用粗,细流作为送料装置。 这种 "重力式自动填料设备" 标准为 OIML R61。

 第二种类型的称重设备是 "不连续累计自动称重". 其测量每次不连续的负荷并称量重重量,船舶卸载是此类设备的典型应用。详细信息,例如,去皮等在 OIML R107 中有详细说明。

第三类是 "自动非定重称重设备" 其遵循 OIML R51 标准。 这类设备称量的每次负载都有很大不同,例如,轮式装载机。

称重传感器,放大器和称重仪表

符合贸易法规的称重设备在用于工业场合中需要遵循欧洲测量设备条例 (MID 2004/22/EC) 其已经被纳入德国称重测量联邦法规 (Eichgesetz)。

现代称重设备越来越多采用 数字称重传感器,例如 HBM FIT 称重传感器 (快速智能传感器). 测量值在传感器中进行数字化并传输到显示和分析单元。 测量值的加密功能可以防止在传输过程中数据被篡改。

HBM DIS2116DIS2103 数字称重仪表和符合贸易法规的数字称重传感器共同使用,能够防止称重设备数据被篡改。

但是,模拟称重传感器,也可用于贸易秤自动称重设备。为此, HBM 提供 AED 传感器仪表,可以对模拟传感器进行数字化,并将测量数据传输到仪表中或上级控制系统中。同样,其会将加密的测量数据传输到仪表中,并同样防止篡改,并符合贸易法规。

传感器仪表具有多种优势,fieldbus 接口可以非常容易集成到自动化系统中,例如,PLC。 CANopen, Profibus DP 和 DeviceNet 都能够支持。另外,RS232 或 RS485 接口也同样可以使用。这样系统就具有了更高灵活性。

在这些应用中,传感器仪表可以直接执行控制任务。相比通过 PLC 和秤用仪表的解决方案来说,其速度更快。其典型应用是用于灌装设备,并且可以加速灌装过程。

总结:值得信赖的系统合作伙伴

HBM 作为测量技术的领导者,可以为客户提供符合贸易认证的称重测量系统,从模拟或者数字传感器,到放大器以及传感器仪表等。提供多种不同的模拟和数字传感器用于不同的应用领域,并可以提供 AED 传感器仪表对传感器进行数字化,并集成到 PLC 控制的自动化控制系统中,多种开放接口使其具有极高的灵活性。

Submitting your vote...
贸易秤用自动称重设备
3.8 of 5 stars — 4 votes
Click the rating bar to rate this article.

下载 pdf 文档!