清洁,精确称重: 无菌设计是值得的
一台设备包括数百个部件,使用多达 60 个称重传感器。关键的是每个部件都需要满足非常严格的卫生要求,才能防止风险。HBM 卫生称重传感器能够满足上述要求。
更好的屏蔽: EMC 认证称重设备
无论是包装设备还是灌装系统 - 称重传感器需要在保证精度前提下容易安装。称重设备会对其他设备产生电磁干扰 - 反过来也是 - 导致错误的结果或是增加费用。20 年来,HBM 始终为客户提供可靠,经过 EMC 认证的称重设备.
No chance for bacteria or dirt
Clean foods and medicines are essential when health is in question. Production is becoming increasingly automated; a trend that is also the case for plant cleaning. It becomes increasingly important for the design of the plant’s...
称重技术在亚洲: 速度和质量是关键因素
亚洲正在蓬勃发展的 - 称重技术市场也不例外。但不是每家公司已经能够从这个充满活力的市场的发展中获利。只有那些能够适应当地的要求,才能够在竞争中获益。当然还有其它因素:速度,创新和质量。HBM 在亚洲的成功还来自拥有自己的生产工厂和销售办公室。