在航空测试领域中的应用报告
新生活方式 - 新型轻质飞机可以在陆地,水面和雪上起飞和降落
体验飞行的乐趣 - 这是新型轻质材料飞机 AKOYA 的目标。其实用了 HBM 应变片和坚固性数据采集系统 SoMat eDAQlite.
安全降落伞打开: CLES-FACIL 使用 HBM 应变片用于实验性火箭研究
每年来自航空协会 "CLES-FACIL" 都会开发实验性的航空火箭来研究关键的科学问题。 在一个计算降落伞施加在获奖上的力的项目中, "CLES-FACIL" 使用了HBM 应变片。
Bucher Leichtbau 使用 HBM 测试和测量技术对飞机厨房进行测试
Bucher Leichtbau AG, 位于瑞士, 是一家国际领先的生产飞机厨房和橱柜制造商。其采用了 HBM 的测试和测量设备,对产品进行严格测试,以确保其适航。
先进的雷电预警系统保护肯尼迪航天中心航天器的发射
采用了 HBM 瞬态记录仪和数字化仪, HBM 为美国弗罗里达的肯尼迪航天中心设计了一套雷电预警系统。系统将雷击造成损坏的风险大大降低,从而提高了火箭发射的安全性。
采用 MGCplus 进行驱动仓静态组件测试
BEPICOLOMBO 任务: 欧洲航天局(ESA)和日本航天局宇航研究所 ISAS/JAXA 希望探索水星 – 采用一个驱动仓和两个独立的太空探测器,其将围绕水星运行
HBM 让现代商用飞机机身装配更安全
现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。
完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配
为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...
弹道和导弹试验:确保在第一时间记录
在 一生只有一次的测试中, 你希望能够准确捕获这次事件. 来自 HBM的 Genesis HighSpeed 提供多年的经验和工具来帮助你. 35 年来, Genesis HighSpeed 一直是高精度,高速瞬态数据采集的市场领导者.
采用我们坚固的高速数据采集硬件和直观的高速数据采集软件,...
采用 MGCplus 和 catman®Enterprise进行结构和功能测试
- 全面的静态和动态结构测试
- 元件应力和功能性测试
- 疲劳趋势监控和评估
- 静态负载,疲劳和长期应力分析
- Ironbird 功能和机械测试
- 起落架测试
- 环境和热测试
- 风洞和空气动力学测试