弹道和导弹试验:确保在第一时间记录
在 一生只有一次的测试中, 你希望能够准确捕获这次事件. 来自 HBM的 Genesis HighSpeed 提供多年的经验和工具来帮助你. 35 年来, Genesis HighSpeed 一直是高精度,高速瞬态数据采集的市场领导者.
采用我们坚固的高速数据采集硬件和直观的高速数据采集软件, 你可以在不可重复的测试中准确捕获相关数据.
爆炸危险性评估
显然,最重要的就是知道爆炸的强度和持续的时间,因为需要评估对于周围工作人员的影响. 以便保护操作这些武器的士兵和人员. 知道这些信息就可以规划武器的开火频率以免操作者受到损伤.
GEN5i 高速数据采集系统 与 Perception 高速数据采集软件配合使用是记录此类测试的理想选择. 敏感的麦克风拾音器可用于计算爆炸持续时间和强度. 采用自动化程式,报告可以快速自动生成.
其他应用
我们的 Liberty 系统可以用于多种测试领域, 从发射平台测试到弹药的战场部署。测量应变,加速度,爆炸模式,压力波和爆轰时间仅是其中的几个例子,我们可以为你提供完整的数据采集方案