结构监控: 为你提供可靠的测量结果
用于建筑物规划,设计,以及灾害评估或者进行疲劳测试: 我们能够为结构安全监控提供可靠的测试结果.
结构安全监控的产品和服务
一座桥梁是否能够永久使用? 建筑物能否修复? 当某个部分改变或移除情况下,整体结构是否能够保持? 特定的建筑材料是否能符合要求? 地震测试是否能够模拟?
如何能够了解结构的真实状态,进行安全监控?答案是采用 HBM 的产品和服务: 包括 应变片, 传感器, 放大器 和 测量软件 均来自单一源 — 能够满足你结构测试的所有测量要求。 我们同时还提供专业的服务,包括现场安装,调试和维护。
无论是需要测量 压力,位移,力,温度,振动还是加速度还是结构安全监控的其他物理量: HBM 的传感器和放大器都能为你提供值得信赖的测量结果transducers .
HBM 用于结构安全监控 的测量技术能够为你在结构规划,设计,建造以及在长期监控方面提供帮助,包括:
- 建筑
- 桥梁
- 水坝
- 隧道
- 道路
HBM 关于结构安全监控的应用报告:
在创纪录的时间内完成静态和动态负载测试:SHP 采用QuantumX 进行桥梁健康监测
只有五天时间进行静态和动态负载测试,一个横跨在尼特拉河的桥梁由捷克公司SHP进行测试。成功背后的秘密之一:采用 HBM 的 QuantumX 数据采集系统。
采用 HBM 设备监控哥伦比亚河水下爆破,以满足最严格的安全标准
两家美国承包商 – Contract Drilling & Blasting 及 Aimone-Martin Associates – 使用 HBM Genesis GEN7t 高速数据采集系统 成功监控了哥伦比亚河,靠近俄勒冈州,一英里长的水下爆破。
慕尼黑奥利匹克公园负载监控
现在的音乐会, 尤其是流行音乐, 正在变得越来越奢侈。相应地,艺术家使用的灯光和音响设备非常巨大和沉重。屋顶和照明结构都有一个负载限制,因此必须进行有效监控。 对于慕尼黑奥利匹克公园独特屋顶的监控对于工程师来说是一项重大的挑战。这个问题已经通过 HBM 的测量技术得到解决。
了解繁重交通的影响:对高速公路桥进行长期监控
日益繁重的交通对于德国 38,000 座桥梁是个考验, 为此,联邦高速研究所(BASt)委托汉诺威 Leibniz 大学混凝土结构研究所对高速公路大桥进行结构测量。测量技术来自于 HBM 公司,对在不同交通情况下元件的温度,应变和变形进行一年的测试.
威尼斯 Ponte della 桥梁负载测试
Ponte della 桥式由西班牙著名的建筑师设计的,是威尼斯运河的第四大桥,2008年九月落成. 在2007年11月,HBM 与 维罗纳的 Veneta Engineering 公司负责进行全光高度测量和三角高程测量以及应力测试盒桥梁变形测试.
Tunnel monitoring with QuantumX and catman®Script in the Aescher tunnel in Switzerland
The monitoring of structures makes an important contribution to their reliability.
当地震发生时... ZAG 的振动台试验
ZAG Ljubljana,Zavod za gradbeni tvo Slovenije是斯洛文尼亚国家建筑与土木工程学会,是建筑产品检测和认证机构.
土建更安全 - 被动锚固的应力测试
设计混凝土结构的一个重要方面是精确测量锚固长度,特别是当定位在枕梁、檐口或承重区时。由于与钢筋方向垂直的强烈的断面压缩使连接条件大大增强。这些径向压缩由集中载荷和反作用力产生