零区测试

零区 (CZ) 指的是在高功率断路器上的中断现象. 现在不可能通过中断高压电路来进行,而是通过其他方式,如电弧.

所有的电路中断器都通过移除相互之间的接触来完成,这样接触之间产生电弧. 零区现象 是压力,温度,离子密度,等离子流等的指标.

零区测试 a用来了解电弧现象以及确定成功的电流中断的主要参数.

用于过零测试的硬件

采用光纤隔离数字化仪 用于零区测试,主要是以下四点要求:

  • 垂直分辨率
  • 带宽
  • 抗快速瞬变
  • 抗电磁干扰

采用 6600 HV 进行零区测试

测试是通过在荷兰 Arnhem 的 KEMA 高功率实验室 来完成,其实高功率测试的领导者. 由于缺乏相关的标准和可接受的标定理论, 基于其十年来零区测试的经验,KEMA 决定安装一个专门的测试程序.

fold faq Current Zero and Acceptance Testing FAQ