LDS 尼高力 更名为 Genesis HighSpeed

LDS (Nicolet) 尼高力 和 HBM - 全球测量技术的领导者,现在合并了. 这次成功的合并 将能够为你带来更多益处. 从现在开始,你只需要一个合作伙伴,就能够同时得到最高精度测量和高速数据采集系统!

在这里,你可以可以找到有关HBM和 Genesis HighSpeed 合并的常见问题的答案

为何更名为 Genesis HighSpeed?

更名是由于注册商标的原因. Spectris plc (HBM 母公司) 收购 LDS, 但是不包括 尼高力(Nicolet) 品牌. 因此,我们使用 Genesis HighSpeed 品牌用于我们的高速数据采集产品.

仅仅是名字的改变?

是的.以后 LDS 尼高力(Nicolet) 品牌将转变为 Genesis HighSpeed 品牌. 另外,我们将继续使用目前的产品名称如 GEN5i (Genesis5i), GEN7t/14t, GEN2i, LIBERTY, ISOBE5600, Perception. 另外,LDS 尼高力(Nicolet) 的其他产品 vision,odyssey已经被GEN5i (Genesis5i), Dimension4i 替代。

HBM 以后是否会继续对 Genesis HighSpeed 产品进行开发?

这是毫无疑问的. 我们富有经验的开发团队将继续对 Genesis HighSpeed 产品进行开发.另外, HBM 在测试和测量领域的技术和资源将加速开发过程并在全球范围内客户提供支持.

在哪里可以获得 Genesis HighSpeed 信息?

所有 Genesis HighSpeed 的相关信息 – 包括数据表,操作手册,软件下载等 – 均在 hbm.com/highspeed 可以获得

同时我们还可以通过 email 发送最新的技术和产品信息. 点击这里免费订阅 .

以后将和谁联系购买产品?

点击这里查看不断更新的 Genesis HighSpeed 联系人

Contact HBM

你的问题对于我们非常重要,联系我们获得更多关于 Genesis HighSpeed 产品信息: