![]() |
|
|
Dimension4i 数据记录仪 - 尼高力 vision xp 继任者 -
|
|
|
Dimension4i 数据记录仪可以用作 数据记录仪或瞬态记录仪 – 符合最高的使用要求. Dimension4i 数据记录仪整合所有器件到单个设备中. 因为 Dimension4i 设计用作每天使用的专业设备. Dimension4i 数据记录仪操作非常直观,并面向应用: 非常容易理解和操作. 采用 Dimension4i 数据记录仪可以让你的日常测试更加迅速. 不再需在测试设备上耗费精力. 采用 Dimension4i 优化你的工作过程Dimension 4i 数据记录仪可以按照你自己的方法来优化整个测量顺序. 分配你测试序列的主要功能到按钮上,如何显示,是否需要触摸屏,鼠标,或触摸笔,一切随你所需. 一个 PCI 插槽和5个 USB 接口可以用于外部连接. 更加方便和高效图形化的用于界面使你更加容易安排你的测量序列, 从设定测试项目,数据传输到数据分析. 我们提供的软件可以缩短学习时间,可以进行更加高效的测量,为你节省时间和费用 : 这也是我们产品在市场上取得成功的关键因素. 即插即测,支持 TEDSDimension4i 数据记录仪支持 TEDS, 传感器电子数据表 . TEDS 和 Dimension4i 意味着 "即插即测": 连接就可以开始测量: 无需配置传感器参数就可以进行快速测量! 更高的要求采样速率为1S/s 到 200kS/s 可以满足多种测量任务. 根据不同的测量,分度可以达到 24Bit 或 16Bit . 通过实时 FFT 前处理可以查看详细的频域. 两个模拟信号原可以提供不同的信号形式, 从 正弦波 到方波, 脉冲序列或者不同的脉冲序列和不同的统计信号如,白色和粉色噪声impulse . 高精度 - 快速, 无干扰,无压缩内置的 Sigma-Delta 转换器, 精度等级高达 24Bit 分度. 此类型转换器速度快,噪声低,因为有效的量化噪声分布在整个频率范围内. Dimension4i 使用最好特性的 Sigma-Delta 模数转化器… 具有快速分析、低噪音和可靠的抗混滤波特点等.Dimension 4i 带有纹波消除滤波器(专利技术),解决了滤波器振铃问题。 Dimension4i 因此可以提供快速,无干扰,无压缩的信号. 数字实时滤波: 即使带有噪声的有用信号也可显现有用的信号并不是总是以纯净的形式出现,往往带有噪声或者叠加了干扰信号. 带宽是高动态情况下的关键因素. Dimension4i 数据记录仪的实时数字滤波使带有噪声的有用信号可以显现. 你可以选择以下滤波形式.
了解产生的数据一些隐藏在频率范围内的细节对于测试的系统是非常重要的. 带有 FFT的信号调理 意味着时间和频率范围都可以被查看.可以更精确的了解系统的各个方面 . FFT 对于震动测量是极为有效的工具.Dimension4i 数据记录仪带有用于快速和精确计算的 32Bit 数字信号处理电路,可以做到真正的实时数据采集 . 模块化 - 一个设备可以进行多种测量Dimension4i 数据记录仪拥有很多 特殊模块 执行不同的测试任务.. 即插即用在 Dimension4i 中简单地插入模块就可以立即开始测量. 校准是多余的,因为每个模块包含自己的校准数据.
评估和数据储存更简单采集数据的进一步处理也非常方便和灵活. 你可以选择移动硬盘或DVD,或者通过以太网发送数据到上一级电脑中. 并可在目前流行的标准格式下进行排序,搜索,查询,输出等数据管理. 无需等待!一个 特殊的显示技术 可以加速你的测量任务. Dimension4i 数据记录仪包括特殊设计的 软硬件 用于立即显示测量结果. 当在记录长期测试数据时,你可以进行分析和查看数据的同时进行测量和记录数据. 并可使用放大功能进行记录和查看细节. 报告生成器: 信息概览内置大 报告生成器 可以基于屏幕位图,元数据和图标的输出报告到网络或本地打印机,非常直观. 可以输出到 Excel , MS Word 或者 PDF 文件. Perception 高速数据采集软件 可以进一步产生分析和特殊报告. 其可以通过 Dimension4i 内置 PC 或外部 PC 生成. 这样,大量的数据就可以快速打开和查看. 搜索基于触发,峰值,时间或其他标准和评估和计算一样容易.Perception 分析选项 提供更多的分析功能,从简单的数学运算到复杂的频率分析. 升级Dimension4i 数据记录仪是 尼高力 vision xp 的最佳继任者. 性能上有巨大提高. 其他功能和能力:
Dimension 4i 概览
典型应用:
典型应用领域:
测量设备:
输入模块
PC
显示控制
数据管理
|