数据采集软件

我们在测量技术和数据采集技术方面已有超过50年的经验,覆盖了整个测量系统:从应变计,传感器,通过测量仪表到数据采集和分析软件。
HBM's catman® 提供给你捕捉,显示分析和归档的灵活且强大的软件平台。

软件和计算机控制的设备能提供给你更好的用户界面友好性。 软件是测量任务执行的关键要素,影响测量的各个方面:

  • 测量任务的轻松配置
  • 测量次序的定义和自动化
  • 在线显示和测量
  • 将测量结果归档并形成报告
  • 评估和数据处理的用户专门化环境
  • 应用于 MS Windows® 2000 or XP
NO_FILTER
 
  产品   描述
catman®AP 从新一代测量软件中获益. catman® AP 针对不同的测量任务有不同的高性能模块. 每个模块针对特定的测量任务都有极高的性能. catman® AP每个测量模块都非常灵活,且性 能强大,并带有网络功能.
从新一代测量软件中获益. catman® AP 针对不同的测量任务有不同的高性能模块. 每个模块针对特定的测量任务都有极高的性能. catman® AP每个测量模块都非常灵活,且性 能强大,并带有网络功能.
catman®Enterprise 处理多通道 DAQ 系统的简便方法
处理多通道 DAQ 系统的简便方法
Perception Perception 是一个用于高速数据采集测量 的 模块化的软件包,其可以进行以下测试.
Perception 是一个用于高速数据采集测量 的 模块化的软件包,其可以进行以下测试.