Perception data acquisition software

全球领先的高速数据采集软件

Perception 是一个用于高速数据采集测量 模块化的软件包,其可以进行以下测试:

  • 传感器参数设置和测量设备控制
  • 实时测量数据显示
  • 存储和回放
  • 分析和产生报告

Perception 的最大特点是可以进行快速安装, 快速学习并可以即刻进行测量.

Perception 软件描述

完整

Perception 可以完成以下任务:

  • 测试设备的控制
  • 测试数据的可视化
  • 通过硬件和数据档案进行导航
  • 测量
  • 分析
  • 产生报告
  • 数据输出
  • 自动化和批处理

测量而不是编程 – out of the box

与其他数据采集软件相比, Perception 是基于“接通就可以立即测量”原理. 任何编程都需要连接硬件,进行编程然后开始测量. 现在,面对不断变化的应用,通过"自我编程"概念测量可以变得更加快速和简单.

强大且灵活

  • Perception 支持从数个通道的简单测量到最大1080个通道的同步数据采集 (Genesis HighSpeed).
  • 采用拥有专利的 StatStream 技术y, 10GB 数据可以在10秒钟内显示. 这意味着以前存储的数据可以进行检查的同时在后台进行测量并记录.
  • 通过客户软件接口(CSI)建立的客户定制的插件,可以完全地集成到 Perception 操作界面中. 用户定制的任务和自动化任务也可以放入工作流程中.

操作方便,浓缩精华

Perception 操作非常简单,对于客户和测试任务有极好的适应性. 与竞争对手的方案相比, Perception 更容易使用和掌握. 强大的软件经常会让人混淆,尤其当必要的设定隐藏在很多操作功能中时. Perception 通过内置智能技术使操作更简单,更快速,更安全.

用户界面友好,支持即插即用

Perception 能够自动识别所连接的硬件,并只提供所需的或可能连接的功能配置和选项.

高效且简洁

Perception 适应你的应用. 在用户模式, 不必要的控制单元可以被屏蔽. 例如,在没有外部或手工触发情况下,触发菜单可以屏蔽. 在专家模式下,其都可以显示. 可以按照需求设定可以在任何时间改变,即使在测量过程中.

调整到最佳界面

用户界面可个别调整。您确定哪些参数要设置。如果基本参数是足够的,你可以屏蔽增强设置。你可以自己决定用户的操作界面如何显示.

多种任务 - 在单个图形界面

Perception 可以完成完整的测试任务, 从传感器的参数化到测量数据的采集和显示. 用户可以在单个图形界面下就可以完成整个工作过程。

无差错

Perception 在下拉菜单中提供有效选项. 如果无效选项被误发,Perception 将自动更正到最接近的有效值.

稳定,迅速 - 开包可以立即使用

  • 通过所连硬件的自动检测,缩短安装时间(即插即用).
  • 快速参数化和通过特殊功能进行复杂配置控制, 例如 Bridge 向导. 这种互动式助理要求得到应用的信息, bridge 参数以及需要执行何种类型的测量. 然后 bridge 就可以进行配置并准备好.
  • 通过电缆同步分配任何数量的通道.
  • 多通道名称自动生成. 简单选择通道,选择基本名,系统将自动分配序列号到每个通道.

通过同步视频记录来获取额外信息

如果测量序列通过视频同时记录, Perception 可以同步显示记录的测量数据 和视频. 这样就可以分析出外部环境对测量数值的影响.

面向未来

Perception 拥有多种不同应用的用户。Perception 的极高稳定性使其拥有极高的广泛性. 其模块化的设计使最新的测试技术可以快速整合到软件中.

极为可靠

Perception 拥有极高的稳定性. Perception 的用户要求产品能够连续运行365天每天工作24个小时,并且没有任何错误和宕机.

在测量实验室的每次故障都会导致损失大量财力和数据丢失,并耗费大量时间. 我们为此进行了大量复杂的测试,保证质量控制的持久性. 在每次新版本的 Perception 交付用户之前,我们都进行了极为严格的手动和自动测试.

更高的投资回报率 (TCO)

  • 快速学习
  • 模块扩展 - 依据你的需求
  • 通过软件设计来纠正设置错误
  • 更高效率
  • 面向未来

模块化,可升级

Perception 采用 模块化设计. 可以进行基本的测试并可以进行扩展. 这依据不同的硬件和所需的功能,这样就可以大大地降低费用.

HBM Genesis HighSpeed products were previously sold under the Nicolet brand. The Nicolet brand is owned by Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.

Perception 支持以下硬件:

以及其他老产品,例如

  • Liberty
  • Dimension4i
  • Vision
  • Oyssey
  • Multipro
  • BE256
  • DAstar
  • Sigma (streaming data)

Good reasons to use Perception

Switch on and start measuring: Using Perception does not require any programming. Perception is immediately ready for use as soon as the hardware is connected.

The user interface is intuitive and easy to use. In addition, Perception automatically recognizes which hardware is connected and offers only those functions and options that are necessary and possible for the connected configuration.

  • Adapt Perception to ideally fit your application - choose the control elements you want to display.
  • Error-free: Perception shows the settings that are possible in drop-down lists - invalid options are automatically corrected.
  • Reliable: Every crash in the test laboratory costs time and money. This is why every Perception version undergoes thorough quality testing - for highest standards in stability and reliability.

Incidentally: Updating to new versions is very easy. You just install the latest software updates on your PC - the corresponding firmware modules for your Genesis HighSpeed hardware will be automatically installed. When you first start up the hardware after a software update, the hardware will be updated.

Request a quote now ...