提高整体效率的关键因素

成立于 1982, HBM nCode 是全球耐久性测试,分析的市场领导者.

Jon Aldred, nCode DesignLife™ 软件解决方案的产品经理,如下阐述.

提高测试测量和产品设计是很多公司的一项主要任务. nCode 软件如何帮助技术专家完成他们的任务呢?

Jon Aldred: nCode 软件通过以下几种方法来提高产品认证和设计的效率. 首先是降低了大量的时间,例如,能够帮助工程师更快地分析海量数据,更快地寻找关键数据. 高效实用已有数据避免重新测试,保证可靠性和重复性. 在设计阶段预测产品寿命,避免昂贵的实际测量费用.

测试和测量应用中,处理不断增加的海量测试数据变得越来越困难. nCode GlyphXE™ 能够快速找到重要的数据呢?

nCode GlyphXE™ 提供强大的快速处理海量测试数据功能. 带有数百万个数据点的测试都可以处理并形成报告.在 GlyphXE™ 中, 用户可以创建端到端的处理过程, 包括将所有的分析步骤放入到一个带有关键结果和信息的固定格式文件中. 通过这个方法,大量的测试数据可以大幅降低,使其可以被工程师方便使用. 过程导向的方法是提高整体效率的关键.

典型的工作流?

一般来说,没有典型的工作流,但这是 GlyphXE™ 优势.数据采集后,工程师可以使用 GlyphXE™ 编辑测试数据, 计算新的通道并自动产生采集报告. 另一种方法可以对旋转部件进行振动分析. 并显示特定区域的振动峰值. 这些通过 GlyphXE™ 创建所需过程,数据并可以在下次重新使用.

nCode DesignLife™ 是用于疲劳分析的软件市场领导者. 你能够给出一两个产品设计原型期间进行耐久性分析,并提高效率,节省费用的案例吗?

开发者以前往往采用更长的测试周期来进行实际测量,采用开发-测试-改进这种产品认证方式. 这耗费了大量的时间和费用. 现在更多企业开始压缩开发周期,例如,汽车工业,需要在实际测试之前进行虚拟测试. 这意味着实际测量是一个验证工具来进行开发验证 – 而不是进行优化. 因此需要在设计阶段采用计算机模型进行耐久性预测. 在原型开发阶段需要采用 nCode DesignLife™ 来进行底盘或车体结构的耐久性预测. 而对于其他领域,例如风电, DesignLife™ 可以模拟多种负载模拟测试,从而提高测试效率.

其他还有那些行业适合使用 nCode 软件?

nCode 成立于1982年,首先应用于铁路疲劳测试, nCode 现在已经成为交通工业,如汽车,飞机,离岸工业和国防领域的虚拟测试的领导软件. 近些年在能源工业,如风电领域获得了快速增长。nCode 最大特点是能够进行海量测试数据处理,分析并进行寿命预测.

效率是产品设计的一个重要环节,软件必须非常高效并节省时间. 采用 nCode 会非常方便吗?

对于工程师来说,需要快速找到问题的答案. 采用 DesignLife™, 分析师现在采用有限元分析软件进行,但会产生海量的数据,需要耗费大量的时间处理数据. 我们能够快速找到解决方案. 例如 DesignLife™ 可以进行快速简单分析,而不是进行精确分析.采用多线程处理器能够多线程计算. 这提供了一个易于使用,防止普通用户不必回答不必要的问题,能够使工程师以较小的投入快速获得测试数据.

nCode GlyphXE

GlyphXE analysis software

nCode DesignLife