标定服务

从符合 DIN EN ISO/IEC 17025 标准的 DKD 标定服务认证实验室获益!

标定证书的三步骤

你能从标定中获得什么

为何在 HBM 标定?

  • 多年的标定经验
    1977, 第一家德国 DKD 标定服务实验室在 HBM 建成.
  • 来自单一源的标定和测试技术
    HBM 有一流的制造技术,我们的员工在测量技术方面有丰富的经验.
  • 一流的测试设备保证最高精度
    我们的很多标定设备在欧洲和德国是唯一的,所以能够达到最高精度.
  • 灵活的服务,满足你的特殊测量要求
    我们可以为你提供以下标定服务,在德国总部 DKD 标定实验室或在现场标定.
  • 标定符合各方面规定
    由德国计量协会认证的(DKD) 标定实验室进行标定,可以保证可追溯性.

New ISO 376:2011

The main changes at a glance

Go to the article

最新的 5 MN 标定机: Mega-forces with micro-accuracy