标定认证的过程

当你买了 HBM 产品以后,标定认证是我们的服务项目之一。依据不同的条件和需求,我们的标定过程可以在现场来进行.

标定单个设备或者是测量链?

严格来讲,标定只可在设备在符合标定条件下进行. 因此,从最小的误差的要求出发,整个测量链标定是最理想的:也就是将传感器,放大器等一起进行标定.

当传感器没有指定特殊的放大器情况下,推荐进行单个设备标定.

非满量程进行标定 ?

传感器或仪表的额定量程的标定是作为标定的标准. 因为在部分量程下进行标定,往往会提高精度.

标准过程和 DKD 标定

标准的过程相比较而言,费用较低,但同样具有可追溯性。而 DKD 标定 (DKD= Deutscher Kalibrierdienst – German Calibration Service) 要符合特定的条件.

DKD 标定, 能够测量不确定性和精度等级.DKD 标定测量力或扭矩等机械量时,基于不同的度量衡数据(重复性,偏差等),因此可以计算出测量的不确定性和精度等级。.

标定的有效时间?

  • 用户必须要注意有效时间. 推荐: 电子仪表大约一年,传感器最大为两年.