标定服务
从符合 DIN EN ISO/IEC 17025 标准的 DKD 标定服务认证实验室获益!
标定证书的三步骤
你能从标定中获得什么
为何在 HBM 标定?
- 多年的标定经验
1977, 第一家德国 DKD 标定服务实验室在 HBM 建成. - 来自单一源的标定和测试技术
HBM 有一流的制造技术,我们的员工在测量技术方面有丰富的经验. - 一流的测试设备保证最高精度
我们的很多标定设备在欧洲和德国是唯一的,所以能够达到最高精度. - 灵活的服务,满足你的特殊测量要求
我们可以为你提供以下标定服务,在德国总部 DKD 标定实验室或在现场标定. - 标定符合各方面规定
由德国计量协会认证的(DKD) 标定实验室进行标定,可以保证可追溯性.