1950 - 2000

Der Ingenieur Karl Hottinger gründet die Firma Hottinger Messtechnik mit anfangs 10 Angestellten in der kleinen bayerischen Stadt Vogtareuth. Die ersten Produkte sind der KWS-Verstärker zum Messen von Kraft, Weg, Vibration, sowie ein induktiver Wegaufnehmer mit Tauchanker.

Das Unternehmen wechselt nach Darmstadt. Die Produktion von Dehnungsmessstreifen und DMS-Aufnehmern beginnt.

Einführung des Messverstärkers KWS/6E-5. Viele Geräte sind heute noch im Einsatz!

HBM gründet seine amerikanische Filiale in Marlborough, MA, USA.

HBM eröffnet das erste Kalibrierlabor des Deutschen Kalibrier-Dienstes (DKD), heute DAkkS.

HBM ist das erste deutsche Unternehmen mit ISO 9001-Zertifizierung.

Das HBM-Prüflaboratorium für EMV und Gerätesicherheit wird als eines der ersten in Deutschland akkreditiert.

The first version of Catman measurement software.

Umweltmanagement: HBM ist eines der ersten zertifizierten Unternehmen nach ISO 14001.

Die amerikanische Fabrik (HBM Inc.) wird nach ISO 9001 zertifiziert.

In der Stadt Suzhou gründet HBM seine chinesische Niederlassung mit angeschlossener Produktionsstätte.

From 2000 to today

HBM is acquired by Spectris plc.

Einführung des Digitalen Drehmoment-Messsystems T12.

Einführung des universellen Datenerfassungssystems QuantumX by HBM.

HBM erweitert sein Produktportfolio um Datenerfassungssysteme und Software von nCode, SoMat und LDS.

Introduction of the innovative eDrive Testing Solution for advanced testing of electrical motors. 

Launch of the ultra-rugged data acquisition system SomatXR.

Acquisition of HBM FiberSensing and HBM ReliaSoft.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.