Drehmoment messen mit HBM: Referenzen & Fallbeispiele

HBM gilt weltweit als Referenz in der Drehmoment-Messtechnik. Drehmoment-Aufnehmer von HBM sorgen in Prüfständen, bei Kalibrieraufgaben und in der Produktionsüberwachung für sichere Ergebnisse - zum Beispiel im Automobil- und Schiffsbau, in der Energiewirtschaft zur Messung des Drehmoments an Generatoren, und in vielen weiteren Einsatzgebieten. 

Drehmoment messen mit HBM: Die aktuellen Anwendungsberichte auf einen Blick

Die richtigen Prüfmittel für Elektromotoren mit hohem Wirkungsgrad

Elektromotoren mit hohem Wirkungsgrad müssen ausgiebiger getestet werden dies fordert zum Beispiel auch der neue chinesische Fünfjahresplan. Einer der wichtigsten Test-Bereiche zur Optimierung von Elektromotoren ist die...

How Torque Transducers Help Optimize Hybrid Drivetrains for Buses and Trucks

Automotive OEMs commonly house test stands or special facilities to develop, characterize, and test car engines. As hybrid technology plays an increasing role in vehicle designs, OEMs increasingly use such facilities in the...

Eine neue Generation von Dynamometer für Hochgeschwindigkeitsmotoren

Das australische Unternehmen Dyno Dynamics entwickelt eine neue Generation von Dynamometern für Hochgeschwindigkeitssensoren. Das Herzstück des Dynamometers: Der Drehmomentaufnehmer T40B von HBM.

TIM-EC macht Prüfstand für Elektromotoren EtherCAT-fähig

Dynosens benötigte eine Schnittstelle, um den Drehmomentaufnehmer T40B an einen EtherCAT-Feldbus anzuschließen. Die Lösung: T40B von HBM.

Belastbare Fahrzeugachsen für steigende Kundenanforderungen: Sisu Axles setzt auf Drehmoment-Messtechnik von HBM

Sisu Axles produziert Planetenachsen für Fahrzeuge. Um die Achsen zu verbessern, setzt das finnische Unternehmen auf exakte Drehmoment-Messdaten von HBM.

HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test

Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...

Fahren Sie besser mit PME

Für die Prüfung von Sitzbeschlägen sowie kompletten Autositzen hat Kühne + Vogel bereits mehrere Anlagen für namhafte Automobilzulieferer entwickelt und gebaut. Das entscheidende Qualitätskriterium für den Bedienkomfort eines...

INVT optimiert Regelungsalgorithmus durch Einsatz von Drehmomentaufnehmern

Das chinesische Unternehmen INVT setzt den Drehmomentaufnehmer T10F und Messverstärker des Typs MP60 von HBM zum Messen von Drehmoment und Drehzahl eines über einen Wechselrichter gesteuerten Elektromotors ein, um dessen Leistung...

Effiziente Fahrzeugantriebe durch Messtechnik im Originalteil

Fahrzeugantriebe leisten ihr Optimum, wenn Antriebsstrang und Motorsteuerung perfekt zusammenpassen. Das Drehmoment am Übergang von Motor zu Getriebe bestimmt die Auslegung der Komponenten. Um es dort mit zusätzlich eingebauten...

Lange Lebensdauer und kurze Stillstandszeiten mit Messtechnik von HBM

Mit modernster Messtechnik unterstützt HBM zukunftsträchtige Wachstumsmärkte wie die Windenergie. Zur Steigerung der Effizienz von Windkraftanlagen ist eine ganzheitliche Lösung gefragt – mit Messtechnik vom Sensor bis zur...

News 1 bis 10 von 19

1

2

vor >