Drehmomentmessung: Grundlagen, spezielle Anwendungen, Fachbegriffe

Drehmoment ist eine wichtige Messgröße, u.a. in Prüfständen für die Automobil-, Schiffsbau und Windenergiebranche, sowie in der industriellen Prozessüberwachung.

Die präzise Drehmomentmessung und -erfassung ist wichtig, um z.B. die Effizienz in Motoren und Antrieben weiter zu erhöhen.

Erfahren Sie hier die wichtigsten Grundlagen zum Thema Drehmomentmessung:

Download: Das Fachbuch „Drehmoment richtig messen“:

„Drehmoment richtig messen“ ist DAS weltweite Standardwerk zum Thema Drehmoment:

  • Aufbau, Einsatz und Einbau von Drehmomentaufnehmern
  • Analyse von Schwingungsvorgängen
  • Kalibrieren von Drehmomentaufnehmern

Jetzt zum Download

Drehmoment-Fachbegriffe einfach erklärt:

Kennwerte, Genauigkeitsklasse, Temperatureinfluss: Schlagen Sie in unserem praktischen Online-Glossar die wichtigsten Fachbegriffe zum Thema Drehmoment-Messung nach.

Zum Drehmoment-Glossar

Methoden zur Drehmomentmessung in der Antriebstechnik

Drehmoment messen: Methoden und Verfahren

Das präzise Messen von Drehmomenten, insbesondere an rotierenden Teilen, stellt hohe Anforderungen an den Prüfstandhersteller und den Anwender.

Für die Ermittlung des Drehmoments gibt es zwei unterschiedliche Ansätze: die direkte und die indirekte Methode.Wir erklären Ihnen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode. 

Lesen Sie den kompletten Artikel: Methoden zur Drehmomentmessung

Fachartikel zum Thema Drehmomentmessung

Linearisierung von Drehmomentaufnehmern mit dem EtherCAT-Schnittstellenmodul TIM-EC

Drehmomentaufnemer von HBM besitzen in der Praxis eine ausgezeichnete lineare Kennlinie. Dies belegt das standardmäßig mitgelieferte Prüfprotokoll bzw. die ausgewiesenen Ergebnisse der Kalibrierung.

T40B mit Drehzahlmesssystem und Referenzimpuls

Es gibt unzählige am Markt verfügbare inkrementelle Drehzahl-Messsysteme. Bei diesen Systemen handelt es sich jedoch um Systeme, die ausschließlich für Drehzahlmessungen ausgelegt sind. Die Kombination aus Drehzahl- und...

Feldbusbasierte Messtechnik zur digitalen Übertragung von Drehmoment und Drehzahlsignalen in Prüfständen

Die Messtechnik zum Erfassen von Drehmoment und Drehzahl muss kompatibel zur steigenden Zahl feldbusbasierter Systeme sein. Lesen Sie in unserem Artikel, wie digitale Drehmomentaufnehmer diesen Anforderungen gerecht werden.

Die richtige Passung für Ihren Drehmomentaufnehmer

Bei Drehmomentmessungen ist die korrekte Einleitung des Drehmoments in den Drehmomentaufnehmer von entscheidender Bedeutung. Wir zeigen Ihnen, auf welche Passung Sie achten sollten.

Überprüfung von HBM-Drehmoment-Messflanschen mithilfe des Shuntsignals und des Nullpunktes

Vor ihrer Inbetriebnahme müssen Drehmomentaufnehmer eingemessen werden. Eine praktikable Methode ist die Ermittlung der Aufnehmerkennlinie mit Hilfe eines Nullpunktwertes und eines zweiten Referenzwertes auf Basis des...

Die richtige Kupplung für Ihren Drehmomentaufnehmer

Kupplungen sind ein wichtiges Zubehörteil für Drehmomentaufnehmer. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Entscheidungshilfe, auf welche Faktoren Sie bei der Auswahl der geeigneten Kupplung achten sollten.

Drehmoment messen in speziellen Anwendungen

Präzise und effektive Steuerung von Gaskompressorsets mit mechanischen Antrieben

Dieser Artikel vergleicht die Methoden für eine permanente Kontrolle der Antriebsleistung in der Steuerung von Gaskompressorsets.

Drehmoment messen in der Windenergie

Keine elektrische Energieerzeugung ohne rotorische Bewegungen und somit keine Leistung ohne Winkelgeschwindigkeit und Drehmoment: Dies gilt insbesondere für die Windenergie. Dieser Artikel zeigt die Wichtigkeit und Bedeutung des...

Einsatz von Drehmoment-Messflanschen in Anlagen zur Energieerzeugung

Leistung und Wirkungsgrad stellen bei Anlagen für die Stromerzeugung das wichtigste Wertepaar dar. Drehmomentaufnehmer spielen eine wichtige Rolle in der sicheren und präzisen Erfassung dieser Parameter.

Leistungsmessungen an großen Antrieben mit Verbrennungsmotor

Die Leistung von großen Antrieben mit Verbrennungsmotor kann auf unterschiedliche Arten gemessen werden. Erfahren Sie wie sich die direkte Leistungsmessung im Antriebsstrang im Vergleich zur indirekten Messung am Antriebsstrang...

Drehmoment messen an Schiffsmotoren

Eine effiziente Schiffsantriebssteuerung enthält Messtechnik bereits im Antriebsstrang. Drehmoment-Messflansche von HBM tragen dazu bei, die Leistung von Schiffsantrieben zu optimieren.

Weitere Artikel zum Thema Drehmomentmessung

High Precision Torque Measurement System

[Article in English language] The subject of the paper is the development of a contactless torque measuring system with a carrier-frequency amplifier.

Seminare zum Thema Drehmoment messen

Unser Tipp: Das Seminar “Drehmoment richtig messen” der HBM Academy: Erfahren Sie alles zum Thema Drehmoment messen.
Die aktuellen Termine finden Sie hier

Drehmoment messen mit HBM

Related Products