Technical articles on torque measurement

Fachartikel zur Drehmoment-Messtechnik

HBM verfügt über jahrzehntelange Erfahrung zum Thema Drehmoment messen. Profitieren Sie vom Know-how unserer Drehmoment-Experten - und lesen Sie an dieser Stelle regelmäßig aktuelle technische Fachartikel zur Drehmoment-Messtechnik und zum richtigen Einsatz von Drehmomentaufnehmern im Prüfstand: 

Technische Fachartikel zum Messen von Drehmoment

T40B mit Drehzahlmesssystem und Referenzimpuls

Es gibt unzählige am Markt verfügbare inkrementelle Drehzahl-Messsysteme. Bei diesen Systemen handelt es sich jedoch um Systeme, die ausschließlich für Drehzahlmessungen ausgelegt sind. Die Kombination aus Drehzahl- und...

Feldbusbasierte Messtechnik zur digitalen Übertragung von Drehmoment und Drehzahlsignalen in Prüfständen

Die Messtechnik zum Erfassen von Drehmoment und Drehzahl muss kompatibel zur steigenden Zahl feldbusbasierter Systeme sein. Lesen Sie in unserem Artikel, wie digitale Drehmomentaufnehmer diesen Anforderungen gerecht werden.

Drehmoment messen in der Windenergie

Keine elektrische Energieerzeugung ohne rotorische Bewegungen und somit keine Leistung ohne Winkelgeschwindigkeit und Drehmoment: Dies gilt insbesondere für die Windenergie. Dieser Artikel zeigt die Wichtigkeit und Bedeutung des...

Die richtige Passung für Ihren Drehmomentaufnehmer

Bei Drehmomentmessungen ist die korrekte Einleitung des Drehmoments in den Drehmomentaufnehmer von entscheidender Bedeutung. Wir zeigen Ihnen, auf welche Passung Sie achten sollten.

Überprüfung von HBM-Drehmoment-Messflanschen mithilfe des Shuntsignals und des Nullpunktes

Vor ihrer Inbetriebnahme müssen Drehmomentaufnehmer eingemessen werden. Eine praktikable Methode ist die Ermittlung der Aufnehmerkennlinie mit Hilfe eines Nullpunktwertes und eines zweiten Referenzwertes auf Basis des...

Einsatz von Drehmoment-Messflanschen in Anlagen zur Energieerzeugung

Leistung und Wirkungsgrad stellen bei Anlagen für die Stromerzeugung das wichtigste Wertepaar dar. Drehmomentaufnehmer spielen eine wichtige Rolle in der sicheren und präzisen Erfassung dieser Parameter.

Die richtige Kupplung für Ihren Drehmomentaufnehmer

Kupplungen sind ein wichtiges Zubehörteil für Drehmomentaufnehmer. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Entscheidungshilfe, auf welche Faktoren Sie bei der Auswahl der geeigneten Kupplung achten sollten.

Leistungsmessungen an großen Antrieben mit Verbrennungsmotor

Die Leistung von großen Antrieben mit Verbrennungsmotor kann auf unterschiedliche Arten gemessen werden. Erfahren Sie wie sich die direkte Leistungsmessung im Antriebsstrang im Vergleich zur indirekten Messung am Antriebsstrang...

Drehmoment messen an Schiffsmotoren

Eine effiziente Schiffsantriebssteuerung enthält Messtechnik bereits im Antriebsstrang. Drehmoment-Messflansche von HBM tragen dazu bei, die Leistung von Schiffsantrieben zu optimieren.

High Precision Torque Measurement System

[Article in English language] The subject of the paper is the development of a contactless torque measuring system with a carrier-frequency amplifier.

News 1 bis 10 von 11

1

2

vor >