Neue Horizonte für Ihre Messungen... Die optische Messkette von HBM
Nutzen Sie jetzt die vielen neuen Möglichkeiten der optischen Sensorik - mit der bewährten Sicherheit von HBM.
Ermitteln Sie Beanspruchungen an Bauteilen und in Umgebungen, wo bisherige Technologien an ihre Grenzen stoßen - mit der optischen Messkette von HBM.
Auch bei innovativen Werkstoffen mit hoher Dehnung und unter hohen Lastwechselzahlen. Selbst bei starker elektromagnetischer Belastung. Sogar unter hochexplosiven Bedingungen.
Messen mit Licht - so funktionieren Faser-Bragg-Gitter-Sensoren
Messen mit Licht: Ein ganzes Bündel voller Vorteile
- Senken Sie Ihren Installations-Aufwand...
...denn eine Faser kann gleich mehrfach messen. Profitieren Sie von einem geringeren Verkabelungsaufwand. Innerhalb einer einzigen Glasfaser können Sie mehrere optische Dehnungsmessstreifen integrieren. Die optische Messkette passt sich Ihren individuellen Anforderungen an. - Hochpräzise Messergebnisse...
...selbst bei schwierigsten Umgebungen und Materialien.
Gelangen Sie schneller zum Prädikat "Dauerfest" für Ihre Bauteile. Auch bei Werkstoffen mit hohen Dehnungen können Sie Ihre Beanspruchungstests mit hohen Lastwechselzahlen durchführen. Sogar unter schwierigen Umgebungen wie zum Beispiel in Hochspannungsanlagen erhalten Sie unverfälschte und genaue Messergebnisse. - Egal, wie weit Ihre optische Dehnungsmessstreifen vom Messsystem entfernt sind
Einflüsse von Entfernungen und Kabellängen auf das Messergebnis zählen bei optischen Dehnungsmessstreifen nicht mehr. Selbst wenn sich Ihr Datenerfassungs-System viele hundert Meter weit von den Messstellen entfernt befindet - mit optischer Sensorik erleiden Ihre Daten keinen Qualitätsverlust.
Dehnungen an Windkraftanlagen messen
Wie mit optischen Dehnungsmessstreifen von HBM Dehnungen an Windkraftanlgen gemessen werden können, zeigt ein neuer Beitrag in der Zeitschrift "Energie & Technik". Hier können Sie den vollständigen Artikel lesen:
Optische Dehnungsmessstreifen im Offshore-Einsatz - Energie & Technik
Anwendungsberichte
DB Minden testet optische DMS von HBM
Bei der Zulassung von neuen Eisenbahnfahrzeugen sind eine Vielzahl von Prüfungen und Tests vorgeschrieben. Dazu gehören fahrtechnische Prüfungen mit Radsätzen, die die Messung von Kräften zwischen Rad und Schiene ermöglichen....
Technologie und Service von HBM zum Aufbau des ersten deutschen Offshore-Windparks
Der effizienten und umweltfreundlichen Gewinnung von elektrischer Energie kommt in Zeiten hoher Rohstoffpreise und gestiegenen Umweltbewusstseins bei den Verbrauchern immer größere Bedeutung zu. Für das OGOWin-Forschungsprojekt...
Signifikante Gewichtsersparnis: Optische Sensoren bei Leichtbauwerkstoffen
Moderne Leichtbauwerkstoffe kommen in immer mehr Branchen zum Einsatz. Für neue Materialien werden allerdings auch neue Sensorkonzepte benötigt. Faseroptische Bragg-Sensoren und Interrogatoren spielen hier ihre ganze Stärke aus -...
Technische Fachartikel
Schadensfrüherkennung an Rotorblättern von Windenergieanlagen
Um Schäden an Rotorblättern von Windenergieanlagen früh genug detektieren und so die wirtschaftlichen Folgen gering zu halten, ist es nötig, geeignete Sensorik einzusetzen. Diese muss den harten Umgebungsbedingungen standhalten...
Messen von Oberflächendehnungen mit flexiblen Faser-Bragg-Dehnungsmessstreifen
Unser ausführlicher Grundlagenartikel zum Thema: Alles, was Sie über das Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen wissen müssen: Von den technologischen Hintergründen über die Kalibrierung der Interrogatoren bis hin zur...
Optische und elektrische Dehnungsmessstreifen: Ein Vergleich
Wann sind elektrische Dehnungsmessstreifen ausreichend, wann ist der Einsatz optischer Dehnungsmessstreifen erforderlich? Dieser Artikel zeigt die grundlegenden Unterschiede zwischen den Technologien, und welche Implikationen...
Dehnungsmessung mit Faser-Bragg-Gitter-Sensoren
Faser-Bragg-Gitter-Sensoren (FBGS) finden im Bereich der experimentellen Spannungsanalyse zunehmende Beachtung. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Grundlagen, die Sie zum Thema Messen mit FBGS wissen sollten.
Strukturintegration von Dehnungsmessstreifen
Eine Alternative zum Applizieren der Dehnungsmessstreifen auf der Oberfläche des Materials ist die Integration von Dehnungsmessstreifen direkt in die Struktur. Lesen Sie in unserer großen Anleitung zum Thema, wie die...
Optische Dehnungsmessstreifen (Fiber Bragg Gitter)
Messen mit Glasfasern, so einfach wie bei einem traditionellen Dehnungsmessstreifen (DMS)... und mit dem gesamten Zubehör für traditionelle DMS!
Interrogatoren (opto-elektrische Messgeräte)
Optische Signale korrekt erfassen - statisch und dynamisch, bis zu 1000 Messungen pro Sekunde.
Datenerfassungs-Software catman®AP
Erfassen Sie die Daten von optischen Dehnungsmessstreifen einfach und professionell - mit dem EasyOptics-Modul für catman®AP.