Dehnungsmessung mit der experimentellen Spannungsanalyse und Dehnungsmessstreifen

Spannungen im Material ermitteln und erkennen: Dies geschieht mit Hilfe der experimentellen Spannungsanalyse. Dehnungsmessstreifen bilden das wichtigste Messinstrument in dieser Methode. Hier erfahren Sie Wissenswertes rund um das Messen mit Dehnungsmessstreifen und die experimentelle Spannungsanalyse:

  • Wie Sie Dehnungsmessstreifen professionell und korrekt installieren
  • Was Sie bei der experimentellen Spannungsanalyse beachten müssen
  • Wie Sie die neue Technologie der optischen Dehnungsmessstreifen für Ihre Anwendung nutzen können.

Lesen Sie hier eine kurze Einführung zur experimentellen Spannungsanalyse

Das Fachbuch zur experimentellen Spannungsanalyse mit Dehnungsmessstreifen

Messen  mit Dehnungsmessstreifen - das Fachbuch für Sie

Erhalten Sie den kompletten Überblick zum Thema „Messen mit Dehnungsmessstreifen“ – im großen, 250-seitigen Fachbuch von Karl Hofmann.
Nur bei uns zum kostenlosen Download!

Dehnungsmessstreifen installieren

Dehnungsmessstreifen Video

Wie erfolgt die Installation eines Dehnungsmessstreifens? Sehen Sie in unserem Schulungsvideo Schritt für Schritt, wie Sie beim Messen mit Dehnungsmessstreifen vorgehen müssen.

Zum Video

Zusätzlich bieten wir Ihnen die 60-seitige Informationsschrift "Hinweise zur Installation von Dehnungsmessstreifen (DMS)" als Download an.

Fachartikel zum Thema "Messen mit Dehnungsmessstreifen"

Speisespannung von Dehnungsmessstreifen

Die Einhaltung der maximal zulässigen Speisespannung eines Dehnungsmessstreifens ist wichtig, um Messfehler zu vermeiden. In diesem Fachartikel erfahren Sie, was dieser Wert bedeutet und wie er berechnet wird.

Temperaturkompensation von Dehnungsmessstreifen - Theorie und die Umsetzung in der Praxis

Jeder Dehnungsmessstreifen erzeugt ein temperaturabhängiges Messsignal. Lesen Sie hier, wie dieses Signal, die scheinbare Dehnung, durch eine Temperaturganganpassung des Dehnungsmessstreifens reduziert werden kann.

Vorteile des Einsatzes bewährter Dehnungsmessstreifen in industriellen Anwendungen

Bewährte Folien-Dehnungsmessstreifen bieten laut Dr.-Ing. André Schäfer von HBM viele Vorteile gegenüber alternativen Technologien

Leitungswiderstände erfolgreich kompensieren

Sind Messstellen nicht direkt zugänglich, müssen die Messgeräte über lange Kabel angeschlossen werden. Das Problem: Der Leitungswiderstand der Leitungen kann das Messergebnis verfälschen. Mithilfe verschiedener Schaltungsarten...

Installation von Dehnungsmessstreifen auf Faserverbundstoffen

In immer mehr Anwendungen kommen Faserverbundstoffe zum Einsatz. Auch bei diesen Materialien ist der Einsatz von Dehnungsmessstreifen für Materialtests möglich, wie dieser Beitrag zeigt.

Auswahl und Übersicht von Abdeckmitteln

Eine Messstelle mit Dehnungsmessstreifen muss vor Umwelteinflüssen gut geschützt sein. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das richtige Abdeckmittel zum Schutz Ihrer Messstelle finden können.

Improving strain measurements - You need real-world tests to complement finite-element analysis

Most electronics engineers don't give much thought to strain measurements—EEs are usually more concerned with electrical reliability than with structural integrity. But for engineers who develop products such as aerospace...

Strukturintegration von Dehnungsmessstreifen

Eine Alternative zum Applizieren der Dehnungsmessstreifen auf der Oberfläche des Materials ist die Integration von Dehnungsmessstreifen direkt in die Struktur. Lesen Sie in unserer großen Anleitung zum Thema, wie die...

Fachartikel zum Thema "Messen mit optischen FBG-Dehnungsmessstreifen"

Messen von Oberflächendehnungen mit flexiblen Faser-Bragg-Dehnungsmessstreifen

Unser ausführlicher Grundlagenartikel zum Thema: Alles, was Sie über das Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen wissen müssen: Von den technologischen Hintergründen über die Kalibrierung der Interrogatoren bis hin zur...

Optische und elektrische Dehnungsmessstreifen: Ein Vergleich

Wann sind elektrische Dehnungsmessstreifen ausreichend, wann ist der Einsatz optischer Dehnungsmessstreifen erforderlich? Dieser Artikel zeigt die grundlegenden Unterschiede zwischen den Technologien, und welche Implikationen...

Dehnungsmessung mit Faser-Bragg-Gitter-Sensoren

Faser-Bragg-Gitter-Sensoren (FBGS) finden im Bereich der experimentellen Spannungsanalyse zunehmende Beachtung. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Grundlagen, die Sie zum Thema Messen mit FBGS wissen sollten.

Fachartikel über die Wheatstone'sche Brückenschaltung

Von der gemessenen Dehnung zur mechanischen Spannung: die Analyse des zweiachsigen Spannungszustandes mit unbekannten Hauptrichtungen

Bei der experimentellen Spannungsanalyse werden mittels 3-Messgitter-Rosetten (Dehnungsmessstreifen) Dehnungen an der Oberfläche eines Bauteils gemessen. Mithilfe der Messergebnisse und unter Berücksichtigung der...

Anwendung der Wheatstoneschen Brückenschaltung

Diese 32seitige Veröffentlichung von Karl Hoffmann betrachtet die Wheatstonesche Brückenschaltung im Hinblick auf ihre Anwendung in der DMS-Technik.

Wheatstone Bridge Circuits Show Almost No Nonlinearity and Sensitivity Errors When Used for Single Strain Gage Measurements

The measurement of strain with single strain gages is an important part of experimental stress analysis. The type of circuitry employed influences the linearity and sensitivity of the measurements. Wheatstone bridge circuits and...

Weitere Artikel über die experimentelle Spannungsanalyse

Using statistical techniques to validate field test data for fatigue analysis

This paper describes some statistical techniques for taking measured data and projecting what the expected time history and resulting fatigue damage would be if test data were collected for much longer times.

Strain gage ¼ bridge calibration with shunt signals

In the field of Experimental Stress Analysis hundreds and sometimes thousands of single strain gages are to be measured. Calibration of such big systems can be a tedious task.

High-precision measuring technique for strain-gage transducers

The signals of strain gage transducers are very small. In consequence, error signals can even exceed the measuring signal amplitudes and therefore must be suppressed by sophisticated measuring circuits.

Linearity and Sensitivity Error in the Use of Single Strain Gages with Voltage-Fed and Current-Fed Circuits

An important part of experimental stress analysis is the measurement of strain with single strain gages and the type of circuitry employed influences the linearity and sensitivity of the measurements.

Experimentelle Spannungsanalyse mit HBM

Experimentelle Spannungsanalyse - kurz erklärt

Fachbuch

Installation von DMS

Videos und Webinare

Seminare

Newsletter

Messen mit Licht ... so funktioniert's

Dehnungsmessstreifen von HBM

Unser Tipp: Seminare der HBM Academy

In zahlreichen Seminaren und Workshops der HBM Academy lernen Sie die Installation von Dehnungsmessstreifen – Schritt für Schritt, genau und persönlich erklärt von unseren kompetenten Trainern. Alle Termine finden Sie hier…