Sichere und zuverlässige Überwachung kleiner Kräfte mit Piezo-Kraftmesstechnik von HBM
In der Produktprüfung von sensiblen Bauteilen kommt es besonders darauf an, kleine Kräfte oder Drehmomente zuverlässig zu erfassen. Die Funktionsfähigkeit von Schaltern oder Bedienelementen muss zu 100% sichergestellt sein. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die Endprüfung von Fahrzeugschlüsseln mit Funkfernbedienung, bei der die Auslösecharakteristik des Betätigungstasters sorgfältig ermittelt werden muss.
Fahrzeugschlüssel mit Funkfernbedienung sind mittlerweile Standard in modernen Fahrzeugen. Führende Firmen der Automobilzulieferindustrie entwickeln und produzieren intelligente Schlüssel, die eine Reihe von Anforderungen erfüllen müssen.
Unter anderem soll die Fernbedienung dem Benutzer nach Betätigung der Fernbedienung ein sicheres Gefühl für die Verriegelung des Fahrzeuges zurück liefern. Im Rahmen der Null-Fehler-Politik der Zulieferer durchläuft jeder Schlüssel einer abschließenden Prüfung bevor er das Werk verlässt.
Insbesondere die Haptikprüfung stellt die Prüfabteilungen vor messtechnische Herausforderungen. Treten im regulären Betrieb Kräfte zwischen 10-50N während eines Schaltvorganges auf kann jedoch im Störfall ein Vielfaches dieser Kräfte auf den verwendeten Kraftaufnehmer einwirken.
Im Falle eines Crashs des Prüfautomaten durch verkantete Prüflinge oder bei der Wartung der Automaten treten oftmals Kräfte auf, die weit über der Nennlast der eingesetzten Aufnehmer liegen. Wichtig ist dann, dass das Messelement robust genug ist, um auch diese „Fälle“ zu überstehen.
Gefragt sind hier Kraftaufnehmer die ohne Genauigkeitsverlust über mehrere Dekaden messen können. HBM hat speziell für diese Anwendung eine Familie von Kraftaufnehmern im Angebot, die den Anforderungen dieser anspruchsvollen Anwendung in Bezug auf Robustheit und Genauigkeit voll erfüllen.
Zur Überwachung des Prüfprozesses empfiehlt HBM den 5kN PACEline Kraftaufnehmer, da er auch bei 1% seiner Nennlast zuverlässig und genau die Kraftwerte erfasst. Zudem überzeugt er durch eine 100-fache Überlastfestigkeit bezogen auf das Nutzsignal des Prüflings.
Bei dieser Anwendung kommt es besonders auf die Steifigkeit der Kraftaufnehmer an. Denn der entscheidende Vorgang spielt sich innerhalb weniger hundertstel Millimeter ab. So darf der Nennmessweg des Kraftaufnehmers das Ergebnis nicht verfälschen.

Auch hier spielen die PACEline Kraftaufnehmer Ihre Stärken aus, denn durch den besonders steifen Aufbau folgen sie dem Prozessverlauf dieser quasi weglosen Messung extrem dynamisch. Dies ist entscheidend für das zuverlässige und sichere Messen von Kräften über kurze Wege wie beim Fahrzeugschlüssel.
Eine häufige Anforderung in der Prozessüberwachung ist die einfache Integration in vorhandene Maschinenelemente. Auch in Testsystemen für die Prüfung von Fahrzeugschlüsseln geht es sehr beengt zu. Dank Ihrer extrem kleinen Bauform lassen sich die PACEline Kraftaufnehmer jedoch sehr einfach mit Hilfe eines Montageflanschs in den Prüfaufbau integrieren.