Anwendungsberichte zum Thema "Testen & Prüfen"

Realitätsnaher Regenerosions-Prüfstand für Windkraftanlagen - mit der Mess- und Regelungsplattform PMX

Lesen Sie in diesem Anwendungsbericht, wie PMX als Mess- und Steuerungssystem in einem Regenerosions-Prüfstand für Windkraftanlagen des Fraunhofer IWES die Effizienz steigert.

Robuste Datenerfassungssysteme für den Feldtest geländegängiger Fahrzeuge

Die Anforderungen an die Messtechnik beim Feldtest geländegängiger Fahrzeuge sind hoch. Lesen Sie in diesem Artikel, was es bei der Auswahl des Messdatenerfassungssystems zu beachten gilt.

Dehnungsmessstreifen warnen vor Bodensenkung an A2 in Maastricht

Zur Umtrassierung der Autobahn A2 untertunnelt Avenue2, ein Konsortium von Strukton und Ballast Nedam, zurzeit die Stadt Maastricht.

Universität Gent nutzt GEN5i von HBM zur Messung des Aufpralls bei Vogelschlag

Im Labor des Instituts für angewandte Materialwissenschaft der Universität Gent in Belgien wird Vogelschlag simuliert, um Erkenntnisse über die Folgen des Aufpralls von Vögeln auf Flugzeuge zu gewinnen.

Ein Helikopter auf dem Prüfstand: HBM Messtechnik lässt Marencos SKYe SH09 sicher abheben

Vier Jahre vom Reißbrett bis zum erfolgreichen Testflug: Marenco Swisshelicopter entwickelte sein neuestes Helikopter-Modell in Rekordzeit. Um alle Deadlines einzuhalten, waren sichere Messdaten ein Muss.

Vergleichstests an chinesischer Universität unterstreichen Leistungsfähigkeit von QuantumX

Eine chinesische Universität war auf der Suche nach einem Datenerfassungssystem, das genaue Messungen der möglichen, bei Erdbeben auf eine Struktur wirkenden Kräfte liefert. In Vergleichstests überzeugte das Messverstärkersystem...

Ameisen stehen auf die neue 3D-Miniaturkraftmessplattform

In diesem Anwendungsbericht erfahren Sie, wie die Uni Jena eine Miniatur-Messplattform für Ameisen entwickelte und dabei Messtechnik von HBM einsetzte.

Messdatenerfassung an einem 7-Sekunden-Dragster

Ray Thompson von Thompson Engineering and Racing nutzte das Messdatenerfassungssystem HBM Somat eDAQlite für Messungen an einem 7-Sekunden-Dragster.

Leistungsanalyse von Skicrossern - mit SoMat und nCode GlyphWorks

Französischer Skiverband (FFS) optimiert Leistung von Skicross-Fahrern mit der gesamten HBM Messkette: SoMat übernimmt die Messdatenerfassung und nCode GlyphWorks die Datenanalyse.

Mit Highspeed Temperaturen messen: Messverstärker QuantumX erfasst Motortemperatur im Toyota Motorsport Prüfstand

Mit einem neuen Prüfstand will die Toyota Motorsport GmbH (TMG) die Temperaturverteilung in Motoren optimieren und die Effizienz steigern. Ausgestattet ist der Prüfstand unter anderem mit dem Messdatenerfassungssystem QuantumX.

News 1 bis 10 von 70

1

2

3

4

5

6

7

vor >

Bewertung wird gespeichert...
Anwendungsberichte
4.7 von 5 Punkten, basierend auf 3 abgegebenen Stimmen.
Klicken Sie auf die Sterne um diesen Artikel zu bewerten.

Ihre Anwendung auf dieser Seite?

Sie möchten eine Case Study mit Produkten von HBM beschreiben? 

Wir veröffentlichen Ihren Beitrag auf unserer Website